1732444_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1732444_ja-JP

1732444_ja-JP

例 S32K344 PIT BTCU パラレル ADC FIFO DMA DS3.5 RTD300

*******************************************************************************

 本デモ・アプリケーションは、
 S32K3xx MCU向けのADC_SARおよび BCTU IPドライバの使用法を示すことを目的としています。

 本例では、PIT0トリガーを使用してBCTU変換リストをトリガーし、
ADC0/ADC1で並列変換を 実行します 。各ADCで変換されために、3つのADCチャネルが
 選択されています 。ADC0:S8、P0、S8
 ADC1:S10、S13、S17
 BCTU FIFOからの変換結果は、DMAによって結果配列に転送されます。

 ADCチャネルS10はボードのポテンショメータに接続され、変換された値は
 ボードのLEDを調光するために使用されます。


 ------------------------------------------------------------------------------
* テストハードウェア:S32K3X4EVB-Q172
* MCU:S32K344
* コンパイラ:S32DS3.5
* SDKリリース:RTD 3.0.0
* デバッガー:Lauterbach
* ターゲット:internal_FLASH
********************************************************************************

Re: 例 S32K344 PIT BTCU パラレル ADC FIFO DMA DS3.5 RTD300

この例をいただき、ありがとうございます。しかし、透かしの値をどのように決定するのでしょうか?


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 03:56 AM
Updated by: