1726770_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1726770_ja-JP

1726770_ja-JP

S32G_Compiled_PFE_into_Kernel

このドキュメントでは、PFEドライバをカーネルにコンパイルしてネットワークの起動時間を短縮する方法を説明しています。中国語版:

目录

1    需要的软件,工具与文档... 2

2    目前PFE驱动的情况... 2

3    将PFE Slave驱动编译进内核... 3

3.1  将PFE驱动代码加入内核... 3

3.2  开发Makefile文件... 6

3.3  编译与测试... 8

4    将PFE Master驱动编译进内核... 10

4.1  编译Master工程... 10

4.2  测试... 11

4.3  解决FW的加载问题... 11

目次

1 関連資料。2

2 現在のPFEドライバ2

3 PFEスレーブをカーネル3にコンパイルしました

3.1 PFEドライバのソースをカーネルのソースに配置します。3

3.2 Makefileを開発してください。6

3.3 コンパイルとテスト。8

4 PFEマスター・ドライバをカーネル10にコンパイルしました

4.1 マスター・ドライバ10のコンパイル

4.2 テスト。11

4.3 FW読み込み失敗の問題を解決してください。11



Re: S32G_Compiled_PFE_into_Kernel

こんにちは、ジョンリさん

        我感觉像是RX-CLOCK的问题,因为我再查看pfe0的收发包计数时,能看到tx在增加,而rx时钟为0.

        我去查看了芯片手册,看到pfe0的rx-clk用的是clk47

rqyang_0-1719554439227.png


由于pfe使用的是MC_CGM_2,于是我找到相应的寄存器0x44018480

rqyang_1-1719554439221.png



在pfe初始化时增加了读取写入寄存器的值并轮询的操作

rqyang_4-1719554652939.png



这么修改之后板卡内核启动就崩溃了

rqyang_3-1719554441378.png


请问一下这么修改有问题吗?

如果有的话该怎么修改?

没有问题话是什么原因导致崩溃的呢?


よろしくお願いいたします

Yang

Re: S32G_Compiled_PFE_into_Kernel

sja1110でクロックをs32gにロックしないことは可能ですか?

次のようにです。

M7上のS32G_PFE_Masterデモ。このドキュメントでは、M7上でPFEマスター・プロジェクトを構築する方法と統合する方法について説明します。中国語版 https://community.nxp.com/t5/NXP-Designs-Knowledge-Base/S32G-PFE-Master-Demo-building-on-M7/ta-p/160...

Re: S32G_Compiled_PFE_into_Kernelこんにちは。上記のドキュメントに従ってpfeをカーネルに正常にコンパイルしましたが、ボードの起動後、ネットワーク機能が失敗していることがわかりました。pfe0、pfe1、pfe2は外部にpingできませんでした。次に、dmesgログを比較したところ、xpcsの初期化がpfeの初期化よりも遅いことがわかったので、pfeのロード時間を変更して遅延させました。ボードの起動後、pfe1とpfe2は正常に通信できましたが、pfe0はまだ通信できませんでした。dmesgログを比較したところ、すべて正常でした。koでロードしたログと違いはありませんでした。私のpfe1とpfe2はどちらもsgmiiを使用してpfe0に接続しており、sgmiiはまだSJA1110に直接接続されています。pfeドライバーとfwはどちらもバージョン1.0.0です。pfe0の障害を引き起こす可能性のある理由があるかどうか尋ねてもよろしいでしょうか?ありがとうございます!Re: S32G_Compiled_PFE_into_Kernel

こんにちは

ご指導に従い、PFEサーバーとファームウェアをカーネルに正常にコンパイルしました。PFEドライバのロード速度は確かに向上しましたが、10秒後にPFe1およびPFe2にょってMACアドレスを設定されるという問題が発見されました。理由は何ですか?また、2.433127秒でドライバのランタイムエラーを報告しますか?PFEはスリープ・ウェイクアップをサポートしていますか?

ありがとうございます。ご返信をお待ちしております

[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ:初期化済みノード pfebufs@83200000、互換ID shared-dma-pool
[ 1.699473] pfeng 46000000.pfe:PFEngイーサネット・ドライバを読み込み中...
[ 1.705679] pfeng 46000000.pfe:バージョン: 1.2.0 RC2
[ 1.710557] pfeng 46000000.pfe: ドライバ・コミット・ハッシュ:M4_DRIVER_COMMIT_HASH
[ 1.717464] pfeng 46000000.pfe:マルチインスタンス・サポート:無効(スタンドアロン)
[1.724725]pfeng 46000000.pfe:コンパイルに使われたバージョン: 11.3.0
[1.729713] pfeng 46000000.pfe:Cbus addr 0x46000000 サイズ 0x1000000
[ 1.736100] pfeng 46000000.pfe: nxp,fw-class-name: s32g_pfe_class.fw
[ 1.742569] pfeng 46000000.pfe: nxp,fw-util-name: s32g_pfe_util.fw
[ 1.748935] pfeng 46000000.pfe: irq 'hif0' : 37
[ 1.753566] pfeng 46000000.pfe: irq 'hif1' : 38
[ 1.758195] pfeng 46000000.pfe: irq 'hif2' : 39
[ 1.762810] pfeng 46000000.pfe: HIF チャネル・マスク:0x0007
[ 1.768327] pfeng 46000000.pfe: netif name: pfe0
[ 1.773034] pfeng 46000000.pfe: DT MACアドレス:00:01:be:be:ef:11
[ 1.778977] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe0) モード:std
[ 1.784124] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe0) EMAC: 0
[ 1.789096] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe0) HIFs: count 1 map 01
[ 1.795222] pfeng 46000000.pfe: EMAC0インターフェース・モード:4
[ 1.800689] pfeng 46000000.pfe: netif name: pfe1
[ 1.805400] pfeng 46000000.pfe: DT MACアドレス:00:01:be:be:ef:22
[ 1.811342] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe1) モード:std
[ 1.816487] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe1) EMAC: 1
[ 1.821455] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe1) HIFs: count 1 map 02
[ 1.827613] pfeng 46000000.pfe: EMAC1インターフェース・モード:4
[ 1.833040] pfeng 46000000.pfe: netif name: pfe2
[ 1.837747] pfeng 46000000.pfe: DT MACアドレス:00:01:be:be:ef:33
[ 1.843689] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe2) モード:std
[ 1.848834] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe2) EMAC: 2
[ 1.853801] pfeng 46000000.pfe: netif(pfe2) HIFs: count 1 map 04
[ 1.859922] pfeng 46000000.pfe: EMAC2インターフェース・モード:4
[ 1.865374] pfeng 46000000.pfe: PFEポートの整合性が有効化されました。マスク0x1e
[ 1.872195] pfeng 46000000.pfe: クロック:sys=300MHz pe=600MHz
[ 1.877988] pfeng 46000000.pfe: 選択されたインターフェース:0x4 EMAC1: 0x4 EMAC2: 0x4
[ 1.886542] pfeng 46000000.pfe: PFEコントローラのリセットが完了しました
[ 1.892130] pfeng 46000000.pfe: EMAC0のSGMIIインターフェース用TXクロックがインストールされました
[ 1.899632] pfeng 46000000.pfe: SGMIIインターフェース用EMAC0のRXクロックがインストールされました
[ 1.907158] pfeng 46000000.pfe: SGMIIインターフェース用EMAC1のTXクロックがインストールされました
[ 1.914657] pfeng 46000000.pfe: SGMIIインターフェース用EMAC1のRXクロックがインストールされました
[ 1.922167] pfeng 46000000.pfe: SGMIIインターフェース用EMAC2のTXクロックがインストールされました
[ 1.929668] pfeng 46000000.pfe:SGMIIインターフェース用のEMAC2のRXクロックがインストールされました
[ 1.937287] pfeng 46000000.pfe: 割り当てられた予約済みメモリ・ノード pfebufs@83100000
[ 1.944700] pfeng 46000000.pfe: 割り当てられた予約済みメモリ・ノード pfebufs@83180000
[ 1.952114] pfeng 46000000.pfe: 割り当てられた予約済みメモリ・ノード pfebufs@83200000
[ 1.959494] pfeng 46000000.pfe: 割り当てられた予約済みメモリ・ノード pfebufs@835e0000
[ 1.966964] pfeng 46000000.pfe: ファームウェア:CLASS s32g_pfe_class.fw [46564バイト]
[ 1.974406] pfeng 46000000.pfe: ファームウェア:UTIL s32g_pfe_util.fw [20332バイト]
[ 1.981677] pfeng 46000000.pfe: PFE CBUS p0x46000000 mapped @ v0xffffffc00b000000 (0x1000000バイト)
[ 1.990884] pfeng 46000000.pfe: HWバージョン0x101
[ 1.995607] pfeng 46000000.pfe: Silicon S32G3
[ 2.000048] pfeng 46000000.pfe: フェイルストップ・モードが無効
[ 2.008218] pfeng 46000000.pfe: PFE_ERRORS: パリティ・インスタンスが作成されました
[ 2.014521] pfeng 46000000.pfe: PFE_ERRORS: ウォッチドッグ・インスタンスが作成されました
[ 2.020995] pfeng 46000000.pfe: PFE_ERRORS: バス・エラー・インスタンスが作成されました
[ 2.027553] pfeng 46000000.pfe: PFE_ERRORS: FWフェイル・ストップ・インスタンスが作成されました
[ 2.034378] pfeng 46000000.pfe: PFE_ERRORS: ホスト・フェイルストップ・インスタンスが作成されました
[ 2.041375] pfeng 46000000.pfe: PFE_ERRORS: フェイル・ストップ・インスタンスが作成されました
[ 2.047936] pfeng 46000000.pfe: PFE_ERRORS: ECCエラー・インスタンスが作成されました
[ 2.054322] pfeng 46000000.pfe: BMU1バッファ・ベース:p0xc0000000
[ 2.060273] pfeng 46000000.pfe: BMU2バッファ・ベース:p0x83100000 (0x80000バイト)
[ 2.068915] pfeng 46000000.pfe: IRQ 41を「PFE BMU IRQ」という名前で登録
[ 2.075661] pfeng 46000000.pfe: BMU_EMPTY_INT (BMU @ p0x(____ptrval____)). プールの準備が整いました。
[ 2.075664] pfeng 46000000.pfe: ファームウェア .elf検出
[ 2.075675] pfeng 46000000.pfe: CLASSファームウェアのアップロード
[ 2.083732] pfeng 46000000.pfe: BMU_EMPTY_INT (BMU @ p0x(____ptrval____))。プールの準備が整いました。
[ 2.088966] pfeng 46000000.pfe: 8つのPEを並行してロードするためのFWロードOPを選択しました
[ 2.130712] pfeng 46000000.pfe: pfe_ct.hファイル・バージョン"92367c0e25f21f49217a9b08168ad2c8"
[ 2.154221] pfeng 46000000.pfe: [FWバージョン] 1.5.0, ビルド::2022年11月23日, 09:48:33 (), ID: 0x31454650
[ 2.163755] pfeng 46000000.pfe: UTILファームウェアをアップロード中
[ 2.169076] pfeng 46000000.pfe: 1つのPEを並行してロードするためのFWロードOPを選択しました
[ 2.179283] pfeng 46000000.pfe: pfe_ct.hファイル・バージョン"92367c0e25f21f49217a9b08168ad2c8"
[ 2.190990] pfeng 46000000.pfe: VLAN IDが正しくないか、設定されていません。デフォルトのVLAN ID = 0x01を使用しています。
[ 2.199499] pfeng 46000000.pfe: VLAN 統計サイズが正しくないか、設定されていません。デフォルトのVLAN統計サイズ = 20 を使用しています。
[ 2.209335] pfeng 46000000.pfe: フォールバック・ブリッジ・ドメイン@ 0x20000a34 (class)
[ 2.216510] pfeng 46000000.pfe: デフォルト・ブリッジ・ドメイン@ 0x20000a2c (class)
[ 2.223861] pfeng 46000000.pfe: ルーティング・テーブルが作成されました。ハッシュ・テーブル@ p0x83180000, Pool @ p0x83188000 (65536バイト)
[ 2.234571] pfeng 46000000.pfe: 機能err051211_workaround: DISABLED
[ 2.242853] pfeng 46000000.pfe: MDIOバス0が無効:DTにありません
[ 2.249331] pfeng 46000000.pfe: MDIOバス1が無効:DTにありません
[ 2.259052] pfeng 46000000.pfe: MDIOバス2が有効
[ 2.264362] pfeng 46000000.pfe: HIF0が有効
[ 2.269056] pfeng 46000000.pfe: HIF1が有効
[ 2.273765] pfeng 46000000.pfe: HIF2が有効
[ 2.278117] pfeng 46000000.pfe: HIF3が設定されていないため、スキップされました
[ 2.284811] pfeng 46000000.pfe pfe0: 登録済み
[ 2.289456] pfeng 46000000.pfe pfe0: HIF0を購読
[ 2.295133] pfeng 46000000.pfe pfe0: HIF0を有効化
[ 2.300042] pfeng 46000000.pfe pfe0: MACアドレスを設定:00:01:be:be:ef:11
[ 2.306889] pfeng 46000000.pfe pfe0: PTP HW アデンド 0x80000000、max_adjを46566128 ppbに設定
[ 2.315924] pfeng 46000000.pfe: IEEE1588:入力クロック:200000000Hz、出力:100000000Hz、精度:10.0ns
[ 2.326149] pfeng 46000000.pfe pfe0: EMAC0にPTP HWクロックが正常に登録されました
[ 2.334539] pfeng 46000000.pfe pfe1: 登録済み
[ 2.339160] pfeng 46000000.pfe pfe1: HIF1を購読
[ 2.344814] pfeng 46000000.pfe pfe1: HIF1を有効化
[ 2.349689] pfeng 46000000.pfe pfe1: MACアドレスを設定:00:01:be:be:ef:22
[ 2.356529] pfeng 46000000.pfe pfe1: PTP HWアデンド0x80000000、max_adjを46566128 ppbに構成
[ 2.365572] pfeng 46000000.pfe:IEEE1588:入力クロック:200000000Hz、出力:100000000Hz、精度:10.0ns
[ 2.375773] pfeng 46000000.pfe pfe1: EMAC1にPTP HWクロックが正常に登録されました
[ 2.384135] pfeng 46000000.pfe pfe2: 登録済み
[ 2.388755] pfeng 46000000.pfe pfe2: HIF2を購読
[ 2.394407] pfeng 46000000.pfe pfe2: HIF2を有効化
[ 2.399319] pfeng 46000000.pfe pfe2: MACアドレスを設定:00:01:be:be:ef:33
[ 2.406162] pfeng 46000000.pfe pfe2: PTP HWアデンド0x80000000、max_adjを46566128 ppbに構成
[ 2.415194] pfeng 46000000.pfe:IEEE1588: 入力クロック:200000000Hz, 出力: 100000000Hz, Accuracy: 10.0ns
[ 2.425397] pfeng 46000000.pfe pfe2: pfeにPTPハードウェア・クロックが正常に登録されました:
[ 2.433127] pfeng 46000000.pfe: (PFENG_DEV)イベント1 - ドライバ・ランタイム・エラー:[pfeng-drv.c:864]
[ 10.394090] pfeng 46000000.pfe pfe1: MACアドレスを設定:02:48:5a:01:03:20
[ 10.407065] pfeng 46000000.pfe: HIF1が起動しました
[10.411380] pfeng 46000000.pfe pfe1: 固定/sgmiiリンク・モードの設定
[10.418267] pfeng 46000000.pfe pfe1: リンクがアップ - 2.5Gbps/フル - フロー制御オフ
[10.427109] pfeng 46000000.pfe pfe2: MACアドレスを設定: 00:01:be:be:ef:33
[10.439587] pfeng 46000000.pfe: HIF2が起動しました
[10.782874] pfeng 46000000.pfe pfe2: PHY [PFEng Ethernet MDIO.2:02] ドライバ [RTL9010AX Ethernet] (irq=POLL)
[10.792177] pfeng 46000000.pfe pfe2: phy/sgmiiリンク・モードの構成
[10.798923] pfeng 46000000.pfe pfe2: (PFENG_NETDEV) イベント1 - ドライバ・ランタイム・エラー: [pfeng-phylink.c:37]速度はサポートされていません
[ 10.810905] pfeng 46000000.pfe pfe2: リンクがアップ - 1Gbps/フル - フロー制御オフ
[ 11.273105] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): pfe1: リンクが準備完了
[ 11.279623] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): pfe2: リンクが準備完了

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-05-2026 12:34 AM
更新者: