1725656_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1725656_zh-CN

1725656_zh-CN

i.MX 93 内存兼容性指南

本文档旨在为 i.MX 93 系列处理器所支持的 LPDDR4/4X 内存器件的选型提供扩展指导。在任何情况下,强烈建议遵循特定 SoC 的 NXP 硬件开发者指南中概述的 DRAM 布局准则。

i.MX 93 系列处理器支持不同的封装,每种封装都有其支持的最高 LPDDR4/4X 数据速率。请参考相应的数据手册。

注意:部分 LPDDR4/4X 器件可能不支持低速运行,此外,DQ ODT 可能无法激活,这会影响这些速度下的信号完整性。如果用例中计划采用低速运行,请咨询内存供应商有关内存器件的配置方面及可能的定制,以确保功能正常。

LPDDR4/4X - 最大支持的密度

SoC 最大数据总线宽度 最大密度 假设的内存组织 说明

i.MX 93

(i.MX 93xx)

16 位 16 Gb / (2 GB) 具有 17 行地址 (R0 - R16) 的单排、单通道设备 1, 2, 3

 

LPDDR4/4X - 已验证的内存列表

验证过程是一个持续的工作——预计该表格会定期更新。

SoC 密度 内存供应商 已验证的内存型号 说明
i.MX 93











16 Gb/ (2 GB) Micron

LPDDR4/4x:

MT53E1G16D1FW-046 AAT:A 

(Z32N)

MT53E1G16D1ZW-046 AAT:C (Z42N)

7


4, 8

8 Gb/ (1 GB) Micron

LPDDR4/4x:

MT53D512M16D1DS-046 AAT (Z11M)

4, 10
16 Gb/ (2 GB) Micron

LPDDR4/4x:

MT53E1G32D2FW-046 AUT:B (Z42M)

4, 5, 10
8 Gb/ (1 GB)

Nanya

LPDDR4:

NT6AN512M16AV-J1I

LPDDR4x:

NT6AP512M16BV-J1I

4, 8
4 Gb/(512 MB)

Nanya

LPDDR4x:

NT6AP256M16AV 

4, 8
16 Gb/ (2 GB)

Kingston

LPDDR4:

C1612PC2WDGTKR-U

7, 9
8 Gb/ (1 GB)

ISSI

LPDDR4:

IS43LQ16512A-053BLI

4, 8
  8 Gb/ (1 GB)

CXMT

LPDDR4/4x:

CXDB4CBAM-EA-M

4, 9
16 Gb/ (2 GB)

JSC

LPDDR4x:

JSL4BAG167ZAMF 

4, 8
8 Gb/ (1 GB)

JSC

LPDDR4x:

JSL4B8G168ZAMF-05x 

4, 8
4 Gb/(512 MB)

JSC

LPDDR4x:

JSL4A4G168ZAMF-05

4, 8
2Gb / (256 MB)

Winbond

 LPDDR4x:

W66BQ6NBHAGJ

4, 6, 8
8Gb / (1 GB)

IM

(Intelligent Memory)

LPDDR4x:

IM8G16L4JCB-046I

4, 11
4Gb / (512 MB)

Samsung

LPDDR4:

K4F4E164HD-THCL

4, 8
8 Gb / (1 GB)

AM(Alliance Memory)

LPDDR4X:

AS4C512M16MD4V-053BIN

4, 8
2Gb / (256 MB)

ISSI

LPDDR4:

IS46LQ16128A-062BSLI

4, 6, 8

 

注 1:

这些数值纯粹基于 DDR 控制器和 DDR PHY 的 IP 文档、为其集成到 SoC 中所选的实现参数设置、SoC 参考手册以及 JEDEC 标准 JESD209-4B/JESD209-4-1 (LPDDR4/4X)。因此,除非另有说明,否则它们没有经过验证支持,也不能保证内存供应商会提供具有特定密度和 / 或所需内部组织的 SoC。如果客户选择使用最大密度并在预期用例中采用,需自行承担风险。

注 2:

不支持任何密度的字节模式 LPDDR4/4X 器件(内部在两个芯片之间拆分的 x16 通道,每个 x8),因此,这些数值仅适用于具有 x16 内部组织的器件(在 JEDEC 规范中称为 “标准” 器件)。

注 3:

该 SoC 还支持双秩单通道器件,因此,16Gb/2GB 密度也可通过使用具有 16 行地址 (R0 - R15) 的双秩单通道器件来实现。

注 4:

该内存型号未经过完整的 JEDEC 验证,但通过了所有功能测试项目

注意事项 5:

这是一款双通道 x32 器件。由于 i.MX93 仅支持 16 位 LPDDR4/X 数据总线,因此它只能与其中一个通道接口,从而仅能利用该器件一半的密度。如表格中所示 —— 该器件具有 32Gb/4GB 密度,但只能使用 16Gb/2GB。使用双通道器件的其中一个通道没有功能问题,因为在 LPDDR4/4X 中通道是独立的。 

注6:

这是一款新的 JEDEC 100 球封装,尺寸为标准 200 球封装的一半。这种 100 球封装具有与 200 球封装相同的性能和功能,并且具有比标准封装更小、更便宜的额外优势。

注释7:

该器件已被制造商停产,并已更新为新的内存型号。 

注释8:

该型号处于活跃状态。于 2025 年 6 月审核。

注释 9:

该型号已过时。

注10:

该器件将在 24 年第二季度被制造商停产,且不会更新为新的内存型号。

注释 11:

在 TSA 分析期间发现了 DQ 眼图裕量问题。vTSA 和稳定性测试未发现任何问题。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
1 个月之前
更新人: