NXPソフトウェアアクティベーション
リモート アクティベーション サーバーにアクティベーション要求を送信し、結果の応答をプロセッシングするときにエラーが発生しました。ライセンス サーバーまたは Operations サーバーに接続できませんでした。(FNPエラー50041,41143,34)
これはオンライン インストール中です、オフライン インストールも実行されていません、無効なオフライン応答、応答タイプが表示されています
S32 Design Studio for ARM バージョン 2.2 のインストール中に、「リモート アクティベーション サーバーにアクティベーション要求を送信し、結果の応答を処理中にエラーが発生しました。」というエラーが発生しました。ライセンス サーバーまたは Operations サーバーへの接続に失敗しました。(FNPエラー50041,41143,34)の問題を解決するにはどうすればよいですか?以下はログです。
ありがとうございます。解決しました。公式サイトを参考にしました。
https://community.nxp.com/t5/S32-Design-Studio-Knowledge-Base/S32-Design-Studio-Offline-activation-i...
これはインストール ログです。
c4t_0-1694135445095.png
これはログ内のエラー メッセージですが、管理者として実行しています。
これはオフラインの状況です
c4t_0-1694134544543.png
こんにちは、
どのアプリケーションをアクティブ化しようとしているのかを教えていただけますか?また、エラーの画像を共有していただけますか?
ぜひお知らせください。