1718089_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1718089_ja-JP

1718089_ja-JP

Tresos Studio モジュールのライセンスがないエラー

こんにちは。NXP の S32K14X_MCAL4_2_RTM_1_0_0_Sample_Application を Tresos Studio 28.2.0 で開きました。Tresos Load 構成はエラーなしで正常にロードされました。ただし、モジュール構成タブにアクセスしようとすると問題が発生します。エラーメッセージのスクリーンショットを以下に添付します。

Re: Tresos studio no license for module error

こんにちは。私も同じ問題が発生しています。EBは有効になっているのですが、EBを使用してRTDサンプルをインポートすると「ライセンスがありません」というエラーが発生します。解決方法を教えていただけますか?

Re: Tresos studio no license for module error

こんにちは、gedizさん

パッケージをダウンロードするときに、ライセンス ファイルを保存しようとしましたか?

License_Keys.png

インストール中にライセンス ファイルのインポートが行われ、そのライセンス ファイルがすでに選択されていますが、これは正しいですか?

EB Tresos のライセンス ファイルは既に追加しましたか?

ありがとうございました。

ナム。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:51 PM
更新者: