1715138_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1715138_ja-JP

1715138_ja-JP

MIMXRT1170-EVKBでJ-Linkを使用する

注:類似のEVKについては、以下を参照してください。

この記事では、この EVK で J-Link デバッグプローブを使用する方法の詳細を説明します。  2つの方法があります:オンボードの MCU-Link デバッグプローブを Segger J-Link ファームウェアで更新する方法と、外部の J-Link デバッグプローブを EVK に接続する方法です。  他のデバッグプローブは必要ないので、オンボードデバッグ回路を使用すると便利です。  この記事では、J-Link を使用する2つの手順を詳しく説明します。

MIMXRT1170-EVKB jumper locationsMIMXRT1170-EVKB jumper locationsMIMXRT1170-EVKB ジャンパの位置

外部J-Linkデバッグ・プローブを使用する

セガーはいくつかの J-Linkプローブ オプションを提供しています。これらのプローブのいずれかをこれらのEVKで使用するには、EVKを次の設定で構成してください。

  • JP5 にジャンパを取り付け、SWD 信号をオンボードデバッグ回路から切り離してください。  このジャンパはデフォルトでは開いています。
  • EVK の電源を入れるには、デフォルトのオプションとして、電源をバレルジャック J43 に接続し、電源スイッチ SW5 をオン位置(3-6)に設定します。EVK が適切に電源供給されると、SW5 の隣にある緑色の LED D16 が点灯します。
  • J-Linkプローブを、J1、20ピン、2列0.1インチ・ヘッダーに接続します。

J-Link ファームウェアで更新してオンボード MCU-Link を使用

  • ドライバおよびファームウェア更新ツール用のMCU-Link インストーラをインストール
  • EVKからUSBケーブルをすべて取り外します
  • EVK の電源を入れるには、デフォルトのオプションとして、電源をバレルジャック J43 に接続し、電源スイッチ SW5 をオン位置(3-6)に設定します。EVK が適切に電源供給されると、SW5 の隣にある緑色の LED D16 が点灯します。
  • JP3 にジャンパを取り付け、ISP モードを MCU-Link に強制する
  • USB ケーブルを J86 に、また MCU-Link デバッガに接続
  • MCU-Link ソフトウェアパッケージのインストール先のスクリプトディレクトリに移動し、program_JLINK.cmd(Windowsの場合)またはprogram_JLINK(Linux/MacOSの場合)のスクリプトをダブルクリックして実行します。画面上の指示に従います。Windowsでは、このスクリプトは通常C:\nxp\MCU-LINK_installer_3.122\scripts\program_JLINK.cmdにインストールされます。
  • J86 の USB ケーブルを取り外します
  • JP3 のジャンパを取り外します
  • USB ケーブルを J86 に接続し直します。  これで MCU-Link デバッガは JLink として起動するはずです。
  • ジャンパ JP5 を取り外し、MCU-Link デバッガの SWD 信号を接続します。このジャンパはデフォルトでは開いています。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 03:26 AM
Updated by: