1701892_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1701892_ja-JP

1701892_ja-JP

NTAG 424 キー0の変更後にログインできない

こんにちは、皆さん。

解決できない奇妙な動作に直面しています。セキュリティプラットフォーム用の#NTAG424を構成するためのすべての手順を完了しました。すべて正常ですが、最後に1つあります。

5 つのキーをすべて変更する必要があり、4 から 0 までのこの「ループ」から開始しました。

キー0でログイン

キーXを変更

K0 の変更は K4-1 とは異なり、応答は 91-00 です。SO すべてが正しいようです。

ここで問題があります。すべてのキーを 4-1 でログインCANますが、K0 ではログイン パート 2 で 91-AE になります。

暗号化が間違っているため、キーが私の考えと異なると思いますが、コードを何度もチェックしたところ、問題ありませんでした。データシートと AN12196 に従って暗号文の計算のみを変更しました。

何かヒントはありますか?

お返事をよろしくお願いします。

Re: NTAG 424 no login possible after key 0 changeこんにちは@MPucci
投稿に ChangeKey 0 と 1-4 を既に実装しましたか?現在これを実装中ですが、いくつか問題が発生しています。Key1-4 を 911E に応答するように正常に変更することができず、Key0 を変更した後、認証応答は 91AE になります。あなたに助けていただきたく存じます。
Re: NTAG 424 no login possible after key 0 change

こんにちは@KaiLi

AN12196 に 6.16.2 が見つかりませんでした。文書のバージョンが違うからでしょうか?

Queenie1_1-1752800212185.png

Queenie1_2-1752800287405.png

何かヒントはありますか?

ご回答をお待ちしています。





Re: NTAG 424 no login possible after key 0 change

こんにちは@MPucci

お問い合わせいただきありがとうございます。問題の説明に基づいて、AN12196 の第 6 章.16.2 の手順を試すことをお勧めします。例えば:

1. キー番号0x00による認証

2. 新しいキーを入力します

3. ChangeKeyコマンドを実行する

4. 新しいキーを使用してNTAG424を認証します。

BR

ケリー

Re: NTAG 424 no login possible after key 0 change

さらに詳しい情報: 正しくないことはわかっていますが、キーを変更する前は、すべてのログインで同じ RndA を使用しています。問題の根本原因を特定することはできませんが、ログイン時に 5 つの異なる RndA を使用するとキーに問題はありません (K0 も)。ログイン時に同じ RndA を使用すると、K0 が破損します。

SO、今のところ、原因は分からないまま、問題は解決しました。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-22-2025 12:01 AM
更新者: