wenfengyao_0-1690164348716.png
wenfengyao_1-1690164357339.png
1. 2軸センサデータ取得:
2軸データの取得において、デフォルトの12ビットデータバイト、8ビットチェックを使用しました。SPI通信を使用した場合、図によると、32ビットデータパケットは後続の17ビットデータ(9ビットノイズ、8ビットCRC)を削除するはずでしたが、実際のシミュレーションでは後続の12ビットを削除しており、データは正常でした。また、図は下記のセンサ応答フォーマットと一致していません。これはどのように理解すればよいでしょうか?
2.トリム感度
トリム感度は固定ですか?例えば、FXLS90322のトリム感度は33.0161(12ビット、LSB/g)ですか?もし固定であれば、11.2.24.1の項の式で計算された感度は実際の感度と一致しません。
wenfengyao_2-1690164531026.png
こんにちは、ウェンフェンさん
1.この質問は私にはよく分かりません。以下の点を明確にしていただく必要があります。
データ取得にレジスタ読み取りおよびセンサデータ要求コマンドを使用していますか?
センサデータ要求を使用している場合、提供される 12 ビット (下の 2 番目の図で黄色で強調表示) は、3番目の図の赤い円と一致します。12 ビット解像度構成では、「オプションの SD 解像度」ビットはすべて 0 になります。
1.png
2.png
3.png
2. TrimSensitivity はバリアントによって固定されており、中 g デバイスの場合は 12 ビットで 33.0161 LSB/g です。その他の解像度 (10 ビット、16 ビットなど) の場合は、表 218 で定義されているように TrimSensitivity をスケーリングする必要があります。
お役に立てれば幸いです。
BR、トーマス