こんにちは、Nxpパートナー
UM11936 絶縁抵抗計算に従いましたが、絶縁抵抗の読み取り値が間違っていることがわかりました。
(ステップ 2 )Va と(ステップ 5 ) Vaは同じ値ではありませんか?ステップ4の後に測定値V3で「Va」を再度計算する必要がありますか?
Br、
マイク・リャン
こんにちは、Mikeさん
はい、異なるスイッチを閉じたため、「ステップ 2」と「ステップ 5」では Ua 値が異なります。
絶縁抵抗の計算方法に関する別のソリューションでも同じ方法を使用しており、以下のようにプロセスの説明がより明確になっています。注意すべき点は、プロセスには若干の違いがありますが、基本的な理論は同じであるということです。
よろしくお願いいたします。
トーマス