こんにちは、
iMX8mp プラットフォーム用の git サーバーから「meta-nxp-desktop」をビルドし、デスクトップ上で正常に起動しました。しかし、GStreamer を使用してビデオを再生すると、機能しません。以下は私が使用したコマンドと戻りログですが、常に「0:00:00.0 / 99:99:99」で停止します。何か提案はありますか?
[テストコマンド]
gst-launch-1.0ビデオテストrc!オートビデオシンク
[ログ]
パイプラインを一時停止に設定しています...
Pipeline is PREROLLING ...
wl_display@1: エラー 1: 無効な方法 4、オブジェクト zwp_linux_buffer_params_v1@18
Pipeline is PREROLLED ...
Setting pipeline to PLAYING ...
Redistribute latency...
新しい時計: GstSystemClock
0:00:00.0 / 99:99:99。
よろしくお願いいたします。
ケビン
この問題の解決策を共有していただけますか?
すでに解決しています。ありがとう!!