1680645_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1680645_ja-JP

1680645_ja-JP

圧力センサ用コネクタ CASE 867C-05 または CASE 867B-04 (MPX5010DP、GP)

これらのスルーホール 6 ピン デバイスに使用可能なコネクタはありますか?

ケースを組み立てた後に組み立てを可能にするために、MPX5010GP、DP をコネクタで取り付ける可能性を検討しています。そうしないと、圧力センサ全体を通過させるために大きな窓が必要になります。

これは、0.41mm x 0.84mm、ピッチ 2.54mm の長方形ピン用のシングルインライン コネクタになります。


これらのセンサに適したコネクタはありますか?

Re: Connectors for pressure sensors CASE 867C-05 or CASE 867B-04 (MPX5010DP, GP)

ご返信ありがとうございます。

残念ながら、私たちは同じことについて話しているわけではありません。

私が話しているのは、ホースやクランプではなく、物理的な 6 ピン コネクタについてです。

結果として、質問はまだ答えられていません。

敬具

フランソワ・アルノー

Re: Connectors for pressure sensors CASE 867C-05 or CASE 867B-04 (MPX5010DP, GP)

こんにちはbfa001 さん

すべてが順調であることを願っています。NXP コミュニティをご利用いただきありがとうございます。

いくつかの推奨事項を共有したいと思います。

ホースアプリケーション:

マーケットには、媒体適合性、材料構成、壁の厚さ、動作温度、動作圧力、ホースの柔軟性が異なる多くの種類のホースが販売されています。圧力センサーには、FEP などの柔軟なホースや柔軟性の低いホースを使用できます。特定のホースが用途に適しているかどうかについては、ホースの製造元にお問い合わせください。特定のチューブにはクランプの使用をお勧めします。アプリケーションの使用が正当化されるかどうかを判断するのはユーザー次第です。シリコン、タイゴン、ウレタン、ナイロン、FEP、ビニールなど、さまざまなタイプのホース/チューブをご用意しています。

シリコンチューブは柔軟性があり、汎用性があります。シリコンチューブは、ほとんどの環境においてビニールよりも優れた耐熱性と耐薬品性を備えています。15 psi 未満の圧力の場合はシリコンチューブが推奨されます。

ウレタンチューブは高温高圧で使用できますが、ビニール、シリコン、タイゴンよりも高価です。ウレタンチューブは柔軟性と強度に優れています。Newage Industries などから入手可能なウレタン「Superthane」チューブの仕様。

FEP (フッ素ポリマー) は、優れた耐熱性、耐圧力性、耐薬品性を備えた半柔軟性チューブです。ただし、このチューブは「半柔軟」であり、タイゴンやビニールよりもはるかに硬いです。

ホースクランプ:

上記のすべてのホースには、ホースクランプの使用をお勧めします。ホースクランプは、漏れや緩みを防ぐだけでなく、センサポートへの接続を強化します。推奨されるクランプは、圧着クランプとねじ込みクランプです (詳細については、アプリケーション ノート AN1513 を参照してください)。


次のアプリケーション ノートが役に立つかもしれません。

AN1513 - 取り付け技術

AN3728、IPS PRT圧力センサのメディア互換性

この情報がお役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

デビッド

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 11:07 AM
Updated by: