传统的非 Matter 设备无法直接加入 Matter 网络。但 Matter Bridge 解决了这个问题。Matter 网桥可以作为 Matter 设备加入 Matter 网络,而非 Matter 设备需要映射为 Matter 网络中的动态端点。这样,
其他 Matter 设备可以通过动态端点与非 Matter 设备进行通信。
本指南是基于 i.MX93 + K32W0 的 Matter Zigbee Bridge 实现。
功能列表
• 以太网上的 Matter
• Wi-Fi 上的 Matter
• 注册和移除 Zigbee 设备
• 将 Zigbee 设备无缝连接到 Matter 生态系统
• Zigbee 设备 o OnOff 集群 o 温度传感器集群
• Matter 操作 o 启动 Zigbee 网络 o Zigbee 网络允许加入 o 恢复出厂设置
• 迁移到其他 i.MX MPU(如 i.MX6ULL、i.MX8MP)没有限制
• OTBR 和 Zigbee 桥接器可以集成到一个设备中