1665233_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1665233_ja-JP

1665233_ja-JP

MPX2100 AC電圧励起
特殊な低電圧アプリケーションでは、MPX2100 ファミリのシリコン圧力センサーに DC ではなく AC 励起電圧を使用したいと考えています。
 
これらは受動的なデバイスなので、障害はないと思います。また、抵抗計を使用してセンサー ブリッジを測定しましたが、どちらの電圧極性、方向にも違いはありませんでした。
 
これは励起電圧 +-2Vpp でも当てはまりますか?
 
測定された圧力出力電圧も AC 電圧になります。これは、このアプリケーションでの私の意図であり、アンプのオフセット電圧の問題や低周波ノイズを排除し、純粋な AC 結合を使用します。
 
心から
圧力センサRe: MPX2100 AC voltage excitation

こんにちは、デイビッド。

明確で簡単なアドバイス/説明に感謝します。SO、オームメーターを使った単純な測定が私を欺いたのです。内部補償回路には、半導体抵抗だけでなくダイオードも含まれる場合があります。ブリッジ回路での電流消費を抑えるために、1.5V 1Hz の低いパルス励起電圧を使用する別の気圧計デザインを見ました。

SO、ポジティブなパルスは大丈夫であり、私のアイデアを実現する必要があります...

敬具、クリスチャン

Re: MPX2100 AC voltage excitation

こんにちは、ダニエル。

すべてが順調であることを願っています。NXP コミュニティをご利用いただきありがとうございます。

デバイスに Vdc を供給することをお勧めします。

diazmarin09_0-1686158971141.pngdiazmarin09_0-1686158971141.png


これは受動的なデバイスではありません。内部には温度補償およびキャリブレーション回路が搭載されています。SO、デバイスに Vac を供給することはお勧めしません。

この情報がお役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

デビッド

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 07:35 AM
更新者: