1658112_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1658112_zh-CN

1658112_zh-CN

是否需要使用 PDO 和 PDOCLK 来调试和下载 S912ZVML32F3MKH 芯片程序

我使用的是 S912ZVML32F3MKH 芯片。如果不使用 PDO 和 PDOCLK 引脚,只使用 BKCD、RST、GND 和 VDDX,能否正常调试和下载程序?PDO
和 PDOCLK 是否需要下载端口来调试下载程序?

Re: Is it necessary to use PDO and PDOCLK for debugging and downloading the S912ZVML32F3MKH chip pro

我使用带有 CodeWarrior 的 Multilink 来刷新固件,一旦我有了正确的驱动程序并正确安装了 BKCD、RST、GND 和 VDDX 连接,它就能顺利运行。最棘手的部分是配置目标设置--感觉就像 FNF 的节奏检查:弄乱一个节拍(或针脚),就什么也同步不了。P&E Micro 的文档和示例项目提供了很多帮助,但一开始可能会有一些尝试和错误。

Re: Is it necessary to use PDO and PDOCLK for debugging and downloading the S912ZVML32F3MKH chip pro如果我有 Multilink ans Codewarrior,如何下载固件?
我尝试使用 BKCD、RST、GND 和 VDDX。
Re: Is it necessary to use PDO and PDOCLK for debugging and downloading the S912ZVML32F3MKH chip pro

您好,


我们建议使用所有必要的引脚,以便提供所有调试功能。你不知道你是否会需要它,然后你就会想念它。例如,跟踪功能。此外,调试器还可以在需要这些引脚时执行一个属性。我们看不到它,因为它是由调试接口、其协议和属性的实现提供的,这不是我们的产品。当然,如果您检查了自己的具体使用情况,那么这种可能性是存在的,但正如我已经写过的,最好还是使用完整的界面。

顺祝商祺!

拉吉斯拉夫

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:53 PM
更新者: