1655342_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1655342_ja-JP

1655342_ja-JP

S32DS 3.5のDDRツールを使用してDDRに問題があることを検証する

こんにちは。S32 DS3.5のDDRツールを使用してDDRパラメータを生成しようとしたところ、タイムアウトが発生しました。DDRツールはシリアルポートを認識し、文字列番号が正しいことを確認できます。水晶発振周波数も40MHzです。S32Eチップも正常に動作していますが、次の図に示すように、接続がタイムアウトしたことは不明です。ご回答をお待ちしております。
幸運をお祈りしています。

ネタバレ
S32E DDR 企业微信截图_16848234188230.png企业微信截图_16848234188230.png
Re: Using the DDR tool of S32DS 3.5 to verify that there is a problem with DDR

こんにちは、私もS32G2でS32DSに関して同じ問題に遭遇しました。解決策は見つかりましたか?

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-26-2026 05:31 AM
更新者: