你好,
我需要将压力传感器 FRDMSTBANBP8XD 板连接到我的微控制器板。因此,根据我的理解,我应该使用以下引脚进行 SPI 连接。
我的理解正确吗?此外,我也找不到应该使用的 INT/RDY 引脚。INT/RDY 可以用哪个引脚?
你好,艾丽卡、
我明白了。谢谢!
如果外部 MCU 大部分时间处于关闭状态,NBPX 可以使用支持 PS 的引脚在触发中断之前打开外部 MCU 电源。
ErikaC_0-1684257693495.png
更多详情,请参阅BPMS 产品培训幻灯片 25 和 26。
希望这能帮到您。
嗨,艾丽卡、
我的理解是,如果我们启用 PS_ENABLE,那么 PS_ENABLE 引脚上就会出现断言。但我想知道使用它的真正好处是什么。如果我检测到 PS_ENABLE 引脚上的断言,我能用它做什么?
谢谢!
你好
通知顺序取决于 PS ENABLE 功能是否启用。
您好,
感谢您的支持。
我还有一个问题。从文档中我了解到,如果启用了PS_ENABLE引脚,则NBP8会在INT引脚上生成脉冲之前先断言PS ENABLE引脚。
但我想知道使用它的真正好处是什么。如果我们已经在监视 INT 针脚,使用它有什么好处?
谢谢!
你好
感谢您与我们联系。
是的,没错。
INT/RDY 引脚应使用 J3.6 或 J3.8,请参阅用户手册表 1。跳线和NBP9 数据表表 3 和表 4。
ErikaC_0-1683817835874.png
ErikaC_2-1683818011679.png
希望这能帮到您。