1634447_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1634447_ja-JP

1634447_ja-JP

mm9z1_638の現在の精度は1%の要件を超えています

こんにちは、Nxpパートナー

AN12301 キャリブレーション ガイドを実行した後、mm9z1_638 からの現在の読み取り値を記録します。精度要件の 1% を超える読み取りが 3 ~ 5 件あることがわかりました。ソフトウェアまたはハードウェアのローパス フィルターはありますか?ローパス係数をどのように決定しますか?ガイドラインを参照しますか?

a852013777_1-1681716380417.png


a852013777_0-1681715601735.png



Re: mm9z1_638 current accuracy is out of 1% requirement

こんにちは、トーマス


ありがとうございます。別の電流源を変更します。失敗条件が修正されました。

しかし、6Aの精度は+/-1%を満たすことができず、ノイズは約100mAです。100mA のノイズを減らすための提案はありますか?または 100mA のノイズは許容できます。

a852013777_0-1681982767855.png


Br、

マイク・リャン


Re: mm9z1_638 current accuracy is out of 1% requirement

こんにちは、Mikeさん

データを見ると、定期的に低い数値が出ているようですが、これはどこから来ているのでしょうか?これはテスト機器またはソフトウェアからのものでしょうか?

Capture.JPG.png

この定期的なイベントが問題を引き起こしているようです。

よろしくお願いいたします。

トーマス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 09:51 AM
Updated by: