1628182_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1628182_zh-CN

1628182_zh-CN

用于 PA 的 Code Warrior 10.5.1 - 安装新软件无效

我已安装了适用于 PA 10.5.1 的 Code Warrior,正在尝试添加 QCVS(用于 RCW 工作)。安装是以全新的方式进行的。

当我尝试使用 "安装新软件 "时,出现了错误。

请帮帮我。

此外,指向任何离线安装代码包的链接对我都不起作用(它们会将我带回恩智浦Code Warrior的主页)。

仅供参考--如果我尝试在网络浏览器中导航到任何更新位置,我都会得到 "未找到页面 "的提示。

生成的错误是

有些站点无法找到。详情请查看错误日志。无法读取http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.pkt_win/content.xml 上的版本库。远程主机在握手过程中关闭连接 无法读取http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.buildtools_win/content.xml 上的版本库。远程主机在握手过程中关闭连接 无法读取http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.qcvs_win/content.xml 上的版本库。远程主机在握手过程中关闭连接 无法读取http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.updatesite_win/content.xml 上的版本库。远程主机在握手过程中关闭连接

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

但我还是无法获得该工具

错误信息如下

image.png

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

我修改了安装新软件工具获取新软件的位置,因为它仍然指向旧的 freescale.com 地址,所以我能够让它正常工作。如果您进入帮助 -> 安装新软件......然后单击"可用软件站点" ,然后将某些位置更新为来自飞思卡尔的 nxp,包括 QCVS,您应该可以获得该工具。

petes1_3-1758000269386.png


petes1_2-1758000206672.png


petes1_1-1758000123163.png



Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working你好,你能把 QCVS 离线软件包发给我吗,谢谢

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

我使用了以下链接

https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?agree=Accept&element=6529687&dkey=9017647

但这对你是行不通的。


你应该

0. 登录 nxp

1.打开票据支持

2.从支持中心获取链接

3.支持 ->点击代码 -> 点击下载,批准承诺,然后进入下一个程序:

即上述链接。

有效期为几天。


Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

我怎样才能得到一份拷贝,那些网站还在关闭....。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

请将离线安装文件发给我,非常感谢!

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

请将离线安装文件发给我,非常感谢!还有

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working我已经有一个了,非常感谢!Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

请将离线安装文件发给我,非常感谢!

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

实际上,我在这里找到了 PA 4.5 的 QCVS,并成功添加到了 codewarior-10.5.1。

附上该位置的截图。这可能对其他人有用。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

您好,

感谢您提供离线安装文件。我已经安装了这个软件,现在可以在 Code Warrior 10.5.1 中使用。

请注意,我需要在安装过程中取消选择"联系所有更新站点以查找所需的软件" 选项,否则安装会失败并出现错误。

再次感谢

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

我已经向你赠送了 CodeWarrior for Power Architectures Rev 4.5 的 QCVS 离线软件包,请注意你的邮箱进行下载。

下载适用于 PA 4.5 的 QCVS 后,请打开适用于 PA 10.5.1 IDE 的 CodeWarrior,然后从 " Help-> 安装新软件-> Add-> Archive " 中安装 QCVS 代码包

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

我在这方面取得了一些进展。

安装新软件失效是因为 CodeWarrior 安装程序仍将下载网站设置为旧的 "freescale.com"。我已编辑并替换为 "cache.nxp.com"。这些信息很难找到!QCVS 安装程序现在可以运行,但会产生 MD5 哈希值错误(见附件)。运行任何更新站点(版本工具、eclipse 等)时也会发生这种情况。在其他版本的 CodeWarrior 中也是如此(我们也有 v10.3)。我该如何解决这个问题?

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

嗨,感谢您的回答。QoriQ 配置和验证套件没有出现在我的恩智浦软件列表中。也没有出现在代码勇士列表中。请参见所附截图。我目前使用的是 Code Warrior 10.5.1 的评估版。我们有 Code Warrior 10.3 的授权版本,但尚未升级。Code Warrior 的在线文档说 QCVS 是免费的(未经许可),所以我想尝试一下并开始研究我们基于 QorIQ T 系列的板的 PBL/RCW 配置。如何在我的代码勇士中获取 QCVS?再次感谢。


Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

您可以从恩智浦公共网站下载 QCVS for Power Architectures Rev 4.5。

请登录 " www.nxp.com ",然后从 " 我的恩智浦账户下载安装文件-> 软件许可和支持-> 查看账户-> 恩智浦软件-> QorIQ 配置和验证支持套件-> 4.5 QCVS 离线适用于电源架构的 CodeWarrior Rev 4.5 的安装代码包”。

下载适用于 PA 4.5 的 QCVS 后,请打开适用于 PA 10.5.1 IDE 的 CodeWarrior,然后从 " Help-> 安装新软件-> Add-> Archive " 中安装 QCVS 代码包。

然后重新打开 CodeWarrior IDE,从"File->New->QorIQ Configuration Project" 中创建一个 QCVS PBL 项目,请输入"项目名称" 并选择要使用的处理器,点击下一步。然后在"工具集选择" 面板中,请选择"PBL - Preboot Loader RCW 配置"

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

你好,你能把 QCVS 离线软件包发给我吗。

谢谢!

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working你好,请问可以发一个给我吗?Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working你好,

打开 CodeWarrior for PA 10.5.1 IDE,然后在“帮助->安装新软件->添加”中添加以下存储库以安装 QCVS。

http://cache.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.qcvs_win
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
4 weeks ago
Updated by: