1628182_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1628182_ja-JP

1628182_ja-JP

Code Warrior 10.5.1 for PA - 新しいソフトウェアのインストールが機能しない

Code Warrior for PA 10.5.1 をインストールしており、QCVS (RCW 作業用) を追加しようとしています。インストールはクリーンな新規インストールとして実行されました。

新しいソフトウェアのインストールを使用しようとすると、エラーが発生します。

助けてください。

また、オフライン インストール パッケージへのリンクは機能しません (NXP Code Warrior のメイン ページに戻されてしまいます)。

参考までに、Web ブラウザーで更新場所のいずれかに移動しようとすると、「ページが見つかりません」というメッセージが表示されます。

生成されたエラーは次のとおりです:

一部のサイトが見つかりませんでした。詳細についてはエラー ログを参照してください。http://freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.pkt_win/content.xmlのリポジトリを読み取ることができません。ハンドシェイク中にリモート ホストが接続を閉じました。http: //freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.buildtools_win/content.xmlのリポジトリを読み取ることができません。ハンドシェイク中にリモート ホストが接続を閉じました。http: //freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.qcvs_win/content.xmlのリポジトリを読み取ることができません。ハンドシェイク中にリモート ホストが接続を閉じました。http: //freescale.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.updatesite_win/content.xmlのリポジトリを読み取ることができません。リモートホストがハンドシェイク中に接続を閉じました

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

それでもツールを入手できなかった

以下のようなエラーが発生します

image.pngimage.png

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

まだ古い freescale.com アドレスを指しているため、新しいソフトウェアのインストール ツールが新しいソフトウェアを取得する場所を変更することで、これを機能させることができました。「ヘルプ」→「新しいソフトウェアのインストール」に進み、「利用可能なソフトウェア サイト」をクリックして、QCVS を含むいくつかの場所を Freescale の nxp に更新すると、ツールを入手できるはずです。

petes1_3-1758000269386.pngpetes1_3-1758000269386.png


petes1_2-1758000206672.pngpetes1_2-1758000206672.png


petes1_1-1758000123163.pngpetes1_1-1758000123163.png



Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not workingこんにちは。QCVSオフラインインストールパッケージを送っていただけますか?

ありがとう
Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

リンクを使用しました

https://nxp.flexnetoperations.com/control/frse/download?agree=Accept&element=6529687&dkey=9017647

しかし、それはあなたにとってはうまくいかないでしょう。


あなたがすべき:

0. nxpにログインする

1. オープンチケットサポート

2. サポートからリンクを取得する

3. サポート -> ティッカー をクリック -> ダウンロードをクリックし、コミットメントを承認して、次のプロファイルに進みます。

つまり、上記のようなリンクです。

数日間有効となります。


Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

どうすればこのコピーを入手できますか、それらのサイトはまだダウンしています...

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

オフライン インストール ファイルを送信していただけますか。よろしくお願いします。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

オフライン インストール ファイルを送信していただけますか。よろしくお願いします。また

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not workingすでに入手しました。ありがとうございます!Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

オフライン インストール ファイルを送信していただけますか。よろしくお願いします。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

実際にここで PA 4.5 の QCVS を見つけ、codewarior-10.5.1 に正常に追加しました。

場所のスクリーンショットを添付しました。他の人にも役立つかもしれません。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

こんにちは、

オフラインインストールファイルをありがとうございます。私はこれをインストールし、Code Warrior 10.5.1 で動作させています。

注意: 「インストール中にすべての更新サイトにお問い合わせして必要なソフトウェアを検索する」オプションの選択を解除する必要がありました。そうしないと、インストールはエラーで失敗します。

再度、感謝します

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

CodeWarrior for Power Architecture Rev 4.5 の QCVS オフライン インストール パッケージを送信しましたので、メールボックスを確認してダウンロードしてください。

PA 4.5用のQCVSをダウンロードした後、CodeWarrior for PA 10.5.1 IDEを開き、「ヘルプ->新しいソフトウェアのインストール->追加->アーカイブ」からQCVSパッケージをインストールしてください。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

私はこれでもう少し先へ進みました。

新しいソフトウェアのインストールが機能しないのは、CodeWarrior インストーラーがダウンロード サイトを古い「freescale.com」に設定したままであるからです。編集して「cache.nxp.com」に置き換えました。この情報を見つけるのは非常に困難でした!QCVS インストーラーは実行されますが、MD5 ハッシュ エラーが生成されます (添付ファイルを参照)。これは、更新サイト (ビルド ツール、Eclipse など) を実行している場合にも発生します。CodeWarrior の他のバージョンでも同様です (v10.3 もあります)。これをどう解決すればいいでしょうか?

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

こんにちは。回答ありがとうございます。QoriQ 構成および検証スイートが NXP ソフトウェア リストに表示されません。また、Code Warrior リストにも表示されません。添付のスクリーンショットを参照してください。現在、Code Warrior 10.5.1 の評価版を使用しています。Code Warrior 10.3 のライセンスコピーを所有していますが、まだアップグレードしていません。Code Warrior のオンライン ドキュメントには、QCVS は無料 (ライセンスなし) であると記載されているSO、QoriQ Tシリーズ ベースのボードの PBL/RCW 構成を試して調べてみたいと思いました。Code Warrior で QCVS を入手するにはどうすればよいですか?再度、感謝します。


Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

NXP の公開 Web サイトから QCVS for Power Architecture Rev 4.5 をダウンロードできます。

www.nxp.com 」にログインし、「My NXP Account->Software Licensing and サポート->View accounts->NXP ソフトウェア->QorIQ Configuration and Validation イネーブルメント Suite->4.5 QCVS offline installation パッケージ for CodeWarrior for Power Architecture Rev 4.5」からインストール ファイルをダウンロードしてください

PA 4.5 用の QCVS をダウンロードした後、CodeWarrior for PA 10.5.1 IDE を開き、「ヘルプ -> 新しいソフトウェアのインストール -> 追加 -> アーカイブ」から QCVS パッケージをインストールしてください。

次に、CodeWarrior IDE を再度開き、「ファイル -> 新規 -> QorIQ 構成プロジェクト」から QCVS PBL プロジェクトを作成し、「プロジェクト名」を入力して使用するプロセッサを選択し、「次へ」をクリックします。次に、「ツールセットの選択」パネルで、「PBL - プリブートローダーRCW構成」を選択します。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not working

こんにちは。QCVS オフライン インストール パッケージを送っていただけますか

ご回答をお待ちしています。

Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not workingこんにちは、一つ送ってもらえますか?Re: Code Warrior 10.5.1 for PA - Install New Software not workingこんにちは、

CodeWarrior for PA 10.5.1 IDEを開き、「Help->Install New ソフトウェア->Add」に以下のリポジトリを追加してQCVSをインストールしてください

http://cache.nxp.com/lgfiles/updates/Eclipse/PA10_5_1/com.freescale.pa.qcvs_win
タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎07-23-2026 03:27 AM
更新者: