1592275_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1592275_zh-CN

1592275_zh-CN

通过 LPC 54018 中的 USB 通信在挂机中读写

如何在 LPC 54018 中通过 USB 通信写入和读取 Pendriver

我使用的是 USB1 主机?

LPC54xxxRe: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

微控制器必须在 USB 主机模式下工作,因为笔式驱动器是 USB 大容量存储类 (MSC) 设备

LPC54018 支持USB 2.0 全速主机,足以满足标准笔式驱动器的需求。

实施概述:

  1. 硬件要求

    • USB Type-A 接口

    • 笔式硬盘的外部5V VBUS 电源

    • 正确的 D+ 和 D- 连接

    • 建议使用 VBUS 检测

  2. USB 主机堆栈

    • 使用恩智浦 MCUXpresso SDK

    • 启用 USB 主机 + MSC 类驱动程序

    • 使用FATFS处理文件系统

  3. 列举

    • 插入时,USB 主机会枚举笔式驱动器

    • 该设备被识别为大容量存储设备

    • 大容量传输用于数据传输

  4. 文件系统访问

    • 大多数笔式硬盘的格式为FAT32

    • 挂载后,可执行标准文件操作

    • 使用 f_open()、f_read() 和 f_write() 等应用程序接口

  5. 用例示例

    • 这种 USB 存储访问通常用于嵌入式系统,以存储日志、媒体文件或缓存数据。

    • 例如,嵌入式媒体播放器可从以下平台流式传输内容 HDOBOX等平台流式传输内容的嵌入式媒体播放器,就可以使用这种方法将配置文件、字幕或播放日志存储在 USB 闪存盘上。

重要说明

  • 默认情况下不支持 exFAT 和 NTFS

  • USB 主机 + FATFS 需要足够的内存

  • 安装前在设备连接后添加延迟

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

观影应用程序 HDO Box 电影 我使用这种方法进行管理,效果很好、

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

Pendriver 中的 USB 通信相当难用。

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

你好,@Arularasan

为了再次确认,能否请您检查一下 USB1 端口是否正常工作?你可以尝试像使用其中一个 USB 示例的设备一样使用它。

另外,能否请您检查一下您的硬盘?将磁盘驱动器输入计算机时,计算机会检测到它吗?你能不能试试用另一个 pendrive 或 USB 设备的 USB 主机示例?

最后,能否请您用挂盘测试另一个 USB 主机示例?使用以下示例进行尝试可能会有所帮助:usb_host_cdc和/或usb_host_msd_command

致以最诚挚的问候,劳尔。

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

你需要一个 JTAG 调试器来上市和调试在恩智浦 LPC54018 板上运行的代码。FreeRTOS 使用 OM40006 物联网模块进行了测试。有关支持的调试器的更多信息,请参阅 《恩智浦 LPC54018 物联网模块用户手册 》,该手册可从以下网站获取 OM40007 LPC54018 物联网模块 产品页面。

如果您使用的是 OM40006 物联网模块调试器,请使用变流器电缆将调试器的 20 针连接器连接到恩智浦物联网模块上的 10 针连接器。
使用迷你 USB 转 USB 电缆将恩智浦 LPC54018 和 OM40006 物联网模块调试器连接到计算机的 USB 端口。
 


filmplus 应用程序

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

@RaRo感谢您的回复。

SDK 示例代码下的 USB HOST 演示 ("host_msd_fatfs_bm") 我已下载,但无法使用!

想通过 USB 通讯读写笔式驱动器,我使用的是 USB1。

请帮助我@RaRo

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

你好,@Arularasan

您试过 host_msd_fatfs_bm 示例吗?该示例似乎使用了 f_write() 和 f_read(),它们用于通过 FATFS 和 USB 进行写入和读取。

您能否查看以下参考手册,了解有关 USB + FATFS 应用程序的更多信息?

致以最诚挚的问候,劳尔。

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

@RaRo是的,我已经在MCUXpresso IDE的帮助下完成了 lpc 54018 中的所有程序。

MCUXpresso IDE 生成的示例代码。没有创建读写功能,请帮助我通过 USB 通信在 lpc 54018(我使用的是 USB1 主机)中读写 Pendriver 的步骤。

Re: read and write in pendriver through USB communication in lpc 54018

你好,@Arularasan

能否请您查看以下有类似问题的主题?已解决:我想使用 USB 连接从笔读取文件...- 恩智浦社区

此外,您还可以尝试使用 LPC54018 SDK 中的 USB 示例,如果使用的是 MCUXpresso IDE,请单击 "导入 SDK 示例... "并搜索 USB。您可以通过集成开发环境或以下链接下载 SDK:MCUXpresso SDK Builder

RaulRomero_0-1675443213979.pngRaulRomero_0-1675443213979.png

[MCUXpresso IDE 快速启动面板和 SDK 导入向导]

可能需要定义您要使用的 USB:USB1 或 USB0。

致以最诚挚的问候,劳尔。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎01-02-2026 03:23 AM
更新者: