1580243_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1580243_ja-JP

1580243_ja-JP

NTM88 | SPI が期待通りに動作しない

親愛なるチームの皆様、

お客様は当社の NTM88 センサを使用していますが、SPI 経由で MCU と通信する際に問題が発生しています。

お客様によると、当社のすべての文書を概観しているときに、いくつかの情報が一致していないことに気づいたそうです。

たとえば、NTM88 ファームウェア ライブラリ ユーザー ガイド ( UM11145) では、センサが CLK と DATA に PTA0 と PTA1 を使用すると説明されていますが、NTM88+KW38 サンプル ガイドのサンプル コードでは、ピンの異なる設定が示されており、混乱を招きます。

SO、顧客はコードのベースラインとして NTM88+KW38 BLE ビーコンのサンプル コードを搭載したスティックを選択し、セットアップは以下の NTM88+Silab (BLE) になります。

NTM88_MCU.png

お客様の質問は、SPI 通信が機能しない理由を理解することです。お客様は、KBI 割り込みは機能しているものの、センサからのデータが表示されないことに気づきました。

何が問題なのか教えてください。


親切なフィードバックをお待ちしております。よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

シャイ

加速度センサ圧力センサセンサ・フュージョンRe: NTM88 | SPI Not working as expected

こんにちは、シャイさん

すべてが順調であることを願っています。NXP コミュニティをご利用いただきありがとうございます。

メールで送信するファイルを確認してください。GPIO と SPI/I2C 機能間のマッピングの構成を図 4 に示します。

この情報がお役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

デビッド

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 06:09 AM
Updated by: