你好
我正在使用 i.MX ubuntu 12.1 版的配置工具计算内存时序。我发现创建新项目后,代码预览不起作用,因为找不到 python。swtool.log 显示以下错误之一"Python 路径不存在:/opt/nxp/i.MX_CFG_v12.1/bin/python39"因为安装后只有"/opt/nxp/i.MX_CFG_v12.1/bin/python38" 可用,而 python 的版本是 3.10.0a2+。
请您更正一下。谢谢。
祝你们圣诞快乐
在尝试生成 `lpddr4_config.c` 时,我还遇到了与 Python 有关的错误
使用 i.MX 配置工具版本 25.06 的 U-Boot 文件。看起来,自 `python3.13` 起,该工具没有提供
正确的 Python 版本。被链接到 `bin` 目录中的 `python3.12`。
在使用 Python 3.13 作为系统宽 python 的 Debian 13
上,我通过替换 `python3.13` 成功生成了配置文件。链接
系统 python 的符号链接。可以使用以下 bash 命令完成:
`(cd i.MX_CFG_25.06/bin/python3/bin)&& rm python3.13&& ln -s /usr/bin/python3.13 python3.13)`
此外,`tools`二进制文件必须直接从 `bin` 目录中执行,例如 `(cd i.mx_CFG_25.06/bin
&&./tools)
谢谢,我已经修复了 tools.ini 文件。
代码包附带的文件夹名为 python38,但是 ini 文件设置为 python39。
这消除了 python 错误,但我又收到了另一个错误:
"错误 DDRC 由于用于配置 DDR 的值错误,导致代码生成失败!"
我已将所有值设置为 MX8M Mini evk 的默认值,但仍出现此错误。 每次尝试调整数值时,我都会收到一条信息,提示"不支持指定的数值" 。
当我使用基于 Windows 的工具时,同样的值也能正常工作。
唐
你好
你可以在 tool.ini 中设置自己的路径,即 -Dpython.dir=python39(/opt/nxp/i.MX_CFG_v12.1/bin)它也应该可以工作。但据我了解,故障(也许是复制粘贴)是可以解决的。
新年快乐
我也有同样的问题。 有什么新进展吗?