1566504_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1566504_ja-JP

1566504_ja-JP

PN7160のデザインは動作するが、PN7161は動作しない

私は I2C ポートを備えた PN7160 および PN7161 ボードを設計しました。私は以下のライブラリでテストしました: GitHub - NXPNFCLinux/linux_libnfc-nci: NCI ベースの NXP NFC コントローラ用 Linux NFC スタック

20221208113632.jpg20221208113801.jpg

次の結果が得られました。

1.すべての PN7160 ボードは正常に動作しています。

2. すべての PN7161 ボードが動作せず、初期化に失敗します。

PN7160 ボードと PN7161 ボードは同じデザインを共有しています。ECP に関して Apple からの承認を受けていません。

私の質問:

1. ECP に対する Apple の認可がない場合、PN7161 は PN7160 として機能しますか、それともまったく機能しませんか?

2. ECP 以外に、PN7161 と PN7160 の違いはありますか?

よろしくお願いします。


Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

CAN助けてもらえますか?

Pn7161 IC を使用して NFC ボードをデザインしていますが、起動時に問題が発生します。

Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

こんにちは、ELECHOUSEさん

問題の根本的な原因は何だったのか教えていただけますか?

ありがとう !
BR
トーマス

Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

ここにリンクを貼り付けることができるかどうかわかりません: https://www.elechouse.com/product/pn7160-nfc-rfid-module/

PN7160およびPN7161モジュールの問題はすべて解決済みです

Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

FUTUREの参考のために、上記について更新します。

次のThreadに記載されているのと同じ解決策を適用することで、問題は解決しました。
PN7160 TXLDOはVBATが3V3にコネクテッドされている場合0Vのままです

私たちのCASEでは、RF ドライブは 3V3 によって制御されていましたが、明らかにすべてのCASEで TXLDO チェックに合格するわけではありません。TXLDO-Check を無効にすると、RF 信号が生成されます。

一部の PCB がテストに合格し、他の PCB が合格しない理由は明らかではありません。

Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

こんにちは、

アプリケーションでは、PN7161 の SPI バージョンを使用します。
Apple ECP機能は使用しません。
同じバッチで製造された 5 枚の PCB のうち 3 枚は、SPI 経由で通信しているにもかかわらず、RF 信号を生成しません。
電子的には接続の問題はないようです。

何が問題だったのか分かりましたか?

事前に感謝いたします。

Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

こんにちは、Elechouseさん。あなたの製品が大好きです!PN7160 はいつ頃完成すると思いますか?

Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

20221228113145.jpg

さらに 2 個の新しい PN7160 ボードと 5 個の新しい PN7161 ボードを作成しました。前回作成した 5 個の PN7160 ボードに加えて、次のものも用意しました。

  • PN7160ボード:7個
  • PN7161ボード:5個

これらは同じ PCBA デザインを持っています。テスト結果は次のとおりです。

  • PN7160ボード7枚:すべて動作していた
  • PN7161 ボード 5 個: どれも動作しませんでした。すべて開始に失敗しました....

テストツール: Rapberry Pi

ソフトウェア: git clone https://github.com/NXPNFCLinux/linux_libnfc-nci.git -b NCI2.0_PN7160


ご提案があればぜひお願いします!

よろしくお願いします。


Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

ハイ

PN7161 は、特別な ECP イネーブルメントがアクティブ化されていない限り、PN7160 と同じように応答します。ただし、特別な ECP イネーブルメントがアクティブ化されている場合は、より多くの機能を持つことになります。

よろしくお願いします。

ダニエル

Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

ご返信ありがとうございます。

Apple の権威がなければ、PN7161 のいかなる機能もCANないということですか?通常のタグ(Mifare など)を読み取ることもできますか?


Re: PN7160 design works but PN7161 doesn't work

ハイ


PN7161 は PN7160 と同じ機能を備えており、Apple Enhanced Contactless Polling (ECP) 機能がサポートされています。

汎用 PN7160 で使用されるすべての標準デザインは、PN7161 にも適用され、追加コンテンツが含まれますが、形状、フィット、機能は PN7160 と同一です。

PN7161はAppleからの承認が必要です


よろしくお願いします。

ダニエル

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:39 PM
更新者: