1563798_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1563798_ja-JP

1563798_ja-JP

HOWTO: S32 RTD AUTOSAR を使用して S32R45 の点滅 LED アプリケーション プロジェクトを作成する

このドキュメントでは、S32 RTD AUTOSARドライバを使用してS32R45ファミリ用のシンプルな点滅LEDアプリケーションを作成する手順を順を追って説明します。この例では、S32R45 EVB に使用し、S32 デバッガーを介してイーサネット接続で接続します。

準備

  1. ソフトウェア ツールをセットアップする
    1. S32 プラットフォーム用 S32 Design Studio をインストールする
    2. S32R45 開発パッケージと S32R45 RTD AUTOSAR 4.4 をインストールします。これらは両方とも S32 構成ツールに必要です。
      image.png
  2. S32 Design Studio for S32 Platform を起動する

手順

  1. 新規 S32DS プロジェクト
    image.png
    または
    image.png
  2. プロジェクト名を入力してください。例:「Blinking_LED_RTD_With_AUTOSAR」。名前にはスペースを含めないでください。
  3. S32R45ファミリを展開し、S32R45 Cortex-M7を選択
    image.png
  4. [Next]をクリックします
  5. 「...」をクリックします。SDKの横にあるボタン
    DanielBarbu_0-1718877870253.png
  6. PlatformSDK_S32RXX_4_0_0_S32R45_M7_0の横にあるチェックボックスをオンにします。(またはS32R45用の最新のSDKがインストールされている方)。クリック わかりました
    image.png
  7. また、他のコアCortex_M7_1、Cortex_M7_2のチェックを外します。
    DanielBarbu_1-1718878251771.png
  8. 「Finish」をクリックします。プロジェクト生成ウィザードが完了するまで待機し、Project Explorer ビューでプロジェクトを展開して内容を表示します。
    image.png
  9. ボード上の LED を制御するには、Pins ツール内で設定を行う必要があります。これを行う方法はいくつかあります。簡単な方法の 1 つは、MEX ファイルをダブルクリックすることです。
    image.png
  10. [Overview]タブを選択し、ピンツールを無効にします。Overviewタブのウィンドウに、下記の設定が表示されていることを確認してください。ここでは、AUTOSAR ライバを使用するためにピンツールを無効にし、ペリフェラルツールからMCALドライバを使用しています。
    image.png
  11. [Overview]メニューから、ペリフェラルツールを選んでダブルクリックして開いてください。
    image.png
  12. ドライバー セクションでは、"Siul2_Port_1 driver" が非 AUTOSAR バージョンのドライバーであるため、置き換える必要があります。「Siul2_Port_1」を右クリックして削除します。ドライバーはそのままosif_1してください。
    image.png
  13. MCALボックスの横にある「+」をクリックします。
    image.png
    1. MCALボックスの横にある「+」をもう一度クリックし、リストから「Dio」コンポーネントを見つけて選択し、[OK]をクリックします。
      image.png
    2. MCAL ボックスの横にある [+] をもう一度クリックし、リストから [MCU] コンポーネントを見つけて選択し、[OK] をクリックします。
      image.png
    3. MCAL ボックスの横にある [+] をもう一度クリックし、リストから [ポート] コンポーネントを見つけて選択し、[OK] をクリックします。
      image.png
      これで、[コンポーネント]タブは次のように表示されます。
      image.png
  14. 次に、追加したさまざまなMCALドライバーを構成する必要がありました。「Dio 構成」から始めて、Dio 構成を開きます。
    1. 次に、[DioConfig]タブを開き、以下に示すようにDioポートIDを3に編集します。
      image.png
    2. 次に、「DioConfiguration」ウィンドウでのみ、DioChannelの横にある「+」記号を選択します。
      image.png
    3. 次に、名前を「Digital_Output_LED」に、DioチャネルIDを「0」ではなく「5」に編集します。
      image.png
      S32GR45 EVBの回路図から、回路図からユーザーLEDを確認すると、チャンネル5はユーザーLED信号に接続されているため、ユーザーLEDにはチップへのチャンネル5信号線を使用します。

      そのため、S32R45 EVB に接続されているユーザー LED の Dio チャネル ID 5 のシングル ラインを選択します。

  15. 次に、[ポート構成] の [ポート] タブを選択します。
    1. そして、[Port Configuration]タブを開き、そこから[PortConfigSet]タブを開きます。次に示すように、PortPin Mscrを「53」に、スルーレートを「SRE_208MHZ_1_8V_166MHZ_3_3V」に変更し、PortPin DirectionをPORT_PIN_INOUTに変更します。
      image.png
    2. さて、下部には「UnTouchedPortPin '」があります。「+」をクリックして、PortPinsを追加します。
      image.png
    3. 次に、次の構成に従ってポートピン0、1、2、3を追加します
      image.pngimage.pngimage.pngimage.png
  16. 次に、MCUコンポーネントを構成します。MCAL で [Mcu コンポーネント] を選択し、MCU 構成を開きます。
    1. Mcu コンフィギュレーションで [MCUModuleConfiguration] をクリックし、次に示すようにドロップダウン メニューから [McuModesettingConf] を選択します。
      image.png
    2. McuModeSettingConf から [McuPartitionConfiguration] タブを選択します。
      次に、「McuPartition0Config」タブを開きます。

      そして、McuCore0Configurationの下
      または[McuCoreClockEnable]チェックボックスを選択します
      [McuCoreResetEnable]のチェックボックスをオフにします。

      同様に、McuCore1Configuration の下で
      「McuCoreClockEnable」の場合は、チェックボックスを選択します。
       [McuCoreResetEnable]のチェックボックスをオフにします。

      同様に、McuCore2Configuration の
      「McuCoreClockEnable」の場合は、チェックボックスを選択します。
      [McuCoreResetEnable]のチェックボックスをオフにします。

      変更後は、次のようになります。
      image.png

    3. 次に、「McuPartition1Config」タブを開きます。

      「Partition1 Clock Enable」でチェックマークを true に選択
      「Partition1 Clock Reset Enable」のチェックを外します

      「CA53 CORE 0 cluster0 Core Clock Enable」でチェックマークを true に選択し、
      「Cortex-A53 Core 0 cluster 0 Clock Reset Enable」のチェックを外します

      McuCore1Configuration では、
      「Cortex-A53 Core 1 cluster 0 Clock Reset Enable」のチェックを外します

      McuCore2Configuration では、
      「Cortex-A53 CORE 0 cluster 1 Core Clock Enable」の場合は、チェックマークをtrueに選択し、
      「Cortex-A53 CORE 0 cluster 1 Clock Reset Enable」の場合は、チェックマークを外します

      McuCore3Configuration で、
      「Cortex-A53 CORE 0 cluster 1 Clock Reset Enable」の場合は、チェックマークを外します

      変更後は、次のようになります。
      image.png

    4. 次に、「McuPartition2Config」タブを開きます。

      「Partition2 Clock Enable」でチェックマークを true に選択
      「Partition2 Clock Reset Enable」のチェックを外します
      image.png

    5. 次に、「McuPartition3Config」タブを開きます。

      「Partition3 Clock Enable」でチェックマークを「true」に選択
      「Partition3 Clock Reset Enable」のチェックを外します
      image.png

  17. デバイスの設定が完了したので、RTD の構成コードを生成できます。メニューバーから「Update Code」をクリックします。
    image.png
  18. 先ほど設定した出力ピンを制御するためのアプリケーション コードを記述します。[C/C++]パースペクティブに戻ります。
    image.png
  19. まだ開いていない場合は、プロジェクトウィンドウで「src」フォルダの横にある「>」をクリックして内容を表示し、「main.c」をダブルクリックしますファイルを開いて開きます。ここにアプリケーションコードが追加されます。
    image.png
  20. 他の作業を行う前に、クロック ツリーを初期化し、PLL をシステム クロックとして適用し、モード コンフィギュレーションを適用し、ポート ドライバーを使用してすべてのピンを初期化します。メイン関数にコードを書き込む前に、コードの編集コメントを追加します。

           /* MCU ドライバーを初期化します */
    Mcu_Init(&Mcu_Config_BOARD_InitPeripherals);

           /* クロック ツリーを初期化し、PLL をシステム クロックとして適用します */
    Mcu_InitClock(McuClockSettingConfig_0);


           /* モード設定を適用する */
    Mcu_SetMode(McuModeSettingConf_0);

           /* ポートドライバを使用してすべてのピンを初期化します */
    Port_Init(NULL_PTR);
    image.png

  21. 次に、main関数の以下のコードセクションに示すように、forループのロジックを置き換えて、LEDが10回点滅できるようにします。

    また、ループ変数 uint8 i = 0U; を宣言して初期化する必要があります。
    次に、コードコメントを記述した後、次のようにコードを置き換えます。

    /*LEDを10回点滅させるロジック*/
    while (i ++ < 10)
    {
              /* チャンネルの入力レベルを取得する */
    Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_Digital_Output_LED、STD_HIGH);
    テスト遅延(3000000);
    Dio_WriteChannel(DioConf_DioChannel_Digital_Output_LED、STD_LOW);
    テスト遅延(3000000);
    }
    image.png

  22. 'main' 関数の前に、次のように遅延関数を追加します。

    void TestDelay(uint32 遅延);
    void TestDelay(uint32 遅延)
    {
    静的     揮発性 uint32 遅延タイマー = 0;
         つつ(遅延タイマー<遅延)
    {
    遅延タイマー++;
    }
    遅延タイマー=0;
    }
    image.png

  23. main.c の先頭にあるインクルード行を更新しますアプリケーションで使用されるドライバーのヘッダーを含めるファイル:

    足す
    #include「Mcu.h」
    #include「ポート」
    #include「Dio.h」
    image.png
  24. 'Blinking_LED_RTD_AUTOSAR' をビルドします。「C/C++ Projects」ビューでプロジェクト名を選択し、「Build」を押します。
    image.png
  25. ビルドが完了したら、エラーがないことを確認します。
    image.png
  26. [Debug Configurations] を開き、[Blinking_LED_RTD_with_AUTOSAR_Debug_RAM] を選択します。実行したビルドタイプに一致する設定を選択しないと、ビルド出力が存在しない場合にエラーが報告される可能性があります。

  27. そして、下のスクリーンショットに示すように選択を行います。S32デバッガのイーサネット接続を選択し、そのIPアドレスを指定する必要があります
    image.png
  28. デバッグをクリックしてください

  29. LEDが点滅するのを確認するには、[再開]をクリックします
    image.png
  30. このコードはLEDを10回点滅させるので、ループ条件を変更して無限に点滅させることができます。
全般
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 11:07 AM
Updated by: