1552722_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1552722_ja-JP

1552722_ja-JP

PN5180 MIFARE Classicで認証できません

こんにちは、

私は、Nordic MCU と PNEV5180B ボードを使用して、MIFARE Classic カード上のセクター内のブロックを読み書きするための独自のドライバーを作成しています。次の例の手順を実行できます。
1. REQA....OK
2. 衝突防止CL1.....OK
3. ......okを選択
4. 認証....エラー

認証コマンドを送信すると、0x02 (カード応答の待機タイムアウト (カードが存在しない)) が返されます。しかし、カードは存在するので、ここで提案されている例と比較しようとしましたhttps://community.nxp.com/t5/Other-NXP-Products/pn5180-mifare-authentication-key-timeout/mp/1202221しかし、問題が見つかりません。
質問 1: 他のコマンドと同様に、図やわかりやすい例を使用して認証を行う方法に関するドキュメントはありますか?
質問 2: セクターを読み取るには認証が必要ですか?認証せずに読み取ろうとしましたが、それでもうまくいきません。
ありがとう

Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic

こんにちは、

docstore にファイルが存在しません。

Mifare Classic Crypto1 は pn5180 に実装されていないのですか?

コマンド 0x0C では機能しません。

コマンド 0x09 の送信は機能しません (システム ステータスは b'\x03\x04\x00\x00' です)

PN532では問題はありません。

コマンドをスニッフィングしましたが、違いはわかりません。

私は新しいリーダーを開発しており、あなたのチップは素晴らしいのですが、Mifare Classic を読み取れないのは大きな制限のように思えるので、大変残念です。

Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic

NDAを通過しましたが、SW666815を見つけることができませんでした。

Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic

こんにちは@cesarP

PN518 の NDA ドキュメントはSW666815です。有効な NDA をお持ちの場合は、次の URL からダウンロードできます: https://www.docstore.nxp.com/

ドキュメント ストア アカウントの問題については、 [email protected]にお問い合わせください。

よろしくお願いいたします。

ケリー


Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic

ご返信ありがとうございます:

すでに NDA を送信しており、文書への完全なアクセス権を持っているはずですが、あなたが言及した認証例が見つかりません。どこで見つけられるか教えていただけますか?

Re: PN5180 I cannot authenticate with mifare classic

こんにちは@cesarP

あなたの質問に対する私の答えは次のとおりです:

1. はい、その通りです。PN5180 で MIFARE CLASSIC を認証する方法の例がありますが、これはセキュリティ文書であるため、NDA に署名する必要があります。NDA に署名する必要がある場合はお知らせください。

2. 読み取りセクター 0 は認証できませんでした。他のセクターはすべて認証されて初めて読み取りまたは書き込みが可能になります。詳細については、専用のデータシートをご確認ください。

宜しくお願いします、

ケリー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-18-2026 03:18 AM
Updated by: