1529760_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

1529760_ja-JP

1529760_ja-JP

MIMXRT1160-EVK または MIMXRT1170-EVK で J-Link を使用する

注:類似のEVKについては、以下を参照してください。

この記事では、J-Linkデバッグ・プローブをこれらEVKのいずれかと組み合わせて使用する場合の詳細情報を説明します。選択肢は2つあります。オンボード・デバッグ回路をSEGGER J-Linkファームウェアで更新する方法と、外部J-Linkデバッグ・プローブをEVKに接続する方法です。オンボード・デバッグ回路を使用すると、他のデバッグ・プローブが不要になるため便利です。Appnote AN13206には、この点に関する詳細およびデバッグ回路のファームウェア・オプションの比較が記載されています。この記事では、いずれかのJ-Linkオプションを使用する手順を詳しく説明します。

dereksnell_0-1664392647875.png

外部J-Linkデバッグ・プローブを使用する

セガーはいくつかの J-Linkプローブ オプションを提供しています。これらのプローブのいずれかをこれらのEVKで使用するには、EVKを次の設定で構成してください。

  • ジャンパJ6とJ7を取り外し、オンボード・デバッグ回路からSWD信号を切断します。これらのジャンパはデフォルトで取り付けられています。
  • EVK の電源を入れるには、デフォルトのオプションとして、電源をバレルジャック J43 に接続し、電源スイッチ SW5 をオン位置(3-6)に設定します。EVK が適切に電源供給されると、SW5 の隣にある緑色の LED D16 が点灯します。
  • J-Linkプローブを、J1、20ピン、2列0.1インチ・ヘッダーに接続します。

J-Linkファームウェアを使用してオンボード・デバッグ回路を使用する

  • EVKからUSBケーブルをすべて取り外します
  • EVK の電源を入れるには、デフォルトのオプションとして、電源をバレルジャック J43 に接続し、電源スイッチ SW5 をオン位置(3-6)に設定します。EVK が適切に電源供給されると、SW5 の隣にある緑色の LED D16 が点灯します。
  • デバッグ回路を強制的にDFUモードにするには、ジャンパJ22を短絡させます。
  • USBケーブルをJ11に接続し、オンボード・デバッガに接続します
  • J-LinkファームウェアをEVKにプログラムするには、Appnote AN13206に従ってください
  • J11のUSBケーブルを取り外します
  • J22のジャンパを取り外します
  • USBケーブルをJ11に再接続します。これでオンボード・デバッガーはJLinkとして起動するはずです。
  • ジャンパJ6およびJ7を取り付けて、オンボード・デバッグ回路からのSWD信号を接続します。これらのジャンパはデフォルトで取り付けられています。
  • 注意:JLinkファームウェアがロードされると、USB J11はEVKに電源を供給できなくなります。電源をバレル・ジャックJ43に接続し、電源スイッチSW5をオンの位置(3-6)に設定する方法もあります。この電源オプションでは、ジャンパJ38を1-2に短絡させる必要があります。これはデフォルト設定です。
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎01-05-2026 02:19 AM
更新人: