1529026_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1529026_ja-JP

1529026_ja-JP

i.MX 8QuadXPlus - MEK デフォルト設定とファイル「すぐに使える状態」

こんにちは、

開発ボードは「箱から出したままで」返品するためのファイルやセットアップ手順を見つける手助けをいただきたいです。
i.MX 8QuadXPlus マルチセンサリー・イネーブルメントキット | NXP Semiconductors

ファイルや手順が見つかりませんでした。

私のハードウェアはB0リビジョン/バージョンです。

LVDS-TO-HDMIブリッジを使って動作させようとしているのですが、ビデオ出力が全くありません(何も表示されず、コンソールも表示されず、点滅もせず、ノイズも出ず、何も起こりません)。LVDS-TO-HDMIブリッジが故障しているのか、それとも設定に何か不足があるのかをテストしたいです。

すでにB0リビジョンに対応した組み込みLinux、Android、Android オートモーティブ OS用のNXPイメージを成功裏に送りました。

LVDS-TO-HDMIブリッジは、カーネル起動後に赤色LEDを常時点灯させ、緑色LEDを点灯させます。

COMMポートからは「lvdsからhdmi bridge@4c」がU-Bootに認識されているのがわかります。

SDカード上で動作する組み込みLinuxでは、カーネルはログインやパスワード(デフォルトでroot、パスワードは空)を要求するまで初期化されています。

「/dev」などのフォルダにもアクセスできます...問題ありません。

どなたか助けていただけますか?

どうもありがとうございます!






Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

急速に進化するデジタル金融の世界において、2026年はビットコイン、イーサリアム、USDT、その他のデジタル資産をさらにメインストリームに押し上げました。残念ながら、採用の増加は高度な詐欺師やサイバー犯罪者を引き寄せることにもつながりました。

暗号通貨は投資詐欺、フィッシング、ウォレットのハッキング、不正な取引プラットフォーム、取引所の問題、ハードウェアの故障、人為的ミスなどによって失われる可能性があります。被害者にとって、デジタル資産の喪失は経済的にも精神的にも壊滅的な打撃となる可能性があります。


TECHY FORCE CYBER RETRIEVAL (TFCR) では、ブロックチェーン取引は取り消し不可能かもしれないが、多くの場合追跡可能であるという原則に基づいてアプローチを構築しています。

私たちの働き方

まず、損失の状況を確認し、ウォレットアドレス、取引ハッシュ、通信、プラットフォーム情報などの利用可能な証拠を収集します。その後、ブロックチェーンの活動を分析し、取引フロー、コネクテッドアドレス、潜在的なリードを特定します。

当社の調査は、合法性、倫理性、そして証拠に基づいた手法を重視して実施されます。調査結果は分かりやすくご説明し、お客様が報告、追跡、そして潜在的な損害賠償請求に関して利用できる選択肢を理解できるようサポートいたします。

回収も前払い手数料もありません


TFCRは、顧客がすでに損失を被ったからといって支払いを強要されるべきではないと考えています。当社のサービスは、回収不要・前払い費用なしのアプローチに基づいており、個々のCASEの具体的な条件に従事しています。

正当な回収サービスであれば暗号通貨の回収が保証されますが、慎重な調査によって何が起こったのか、資産がどこに移動したのか、次にどのような手順が取れるのかを明らかにできます。

TECHY FORCE サイバーリトリーバル ― ブロックチェーンを追跡し、その痕跡を理解し、可能性を探求する。

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

私の場合は映像出力が全く見えず、画面上のノイズすら見当たりません。

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

いいえ、新しいLVDSからHDMIへのコンバーターを買ってテストしました。しかし、問題はハードウェアにあるとは思いません。

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

imx8qxp c0 mekでも同じ問題が発生しています。Androidの起動は正常に向かい、Android オートモーティブだけで表示されません

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

こんにちは、私も同じ問題に直面しています。IMX8QUADXPLUS を使用していますが、HDMI 出力が表示されません。問題は解決しましたか?@viniciuscarvalho

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

こんにちは、お返事ありがとうございます。

Android オートモーティブ OS:
オートモーティブ-12.0.0_2.1.0_image_8qmek_car2

設定せずに起動手順を実行すると:

setenv bootargs console=ttyLP0,115200 earlycon init=/init androidboot.fbTileSupport=enable cma=928M@0x960M-0xfc0M androidboot.primary_display=imx-drm firmware_class.path=/vendor/firmware loop.max_part=7 transparent_hugepage=never moal.mod_para=wifi_mod_para.conf androidboot.lcd_density=240 bootconfig

カーネルが起動し、LVDSからHDMIへのブリッジがLEDを緑色に点灯しています(しかしブリッジに接続されたHDMIモニターには何も表示されません)。カーネルの初期化が終わると、COMMのファイルやフォルダ(シリアルポート)を移動できるようになりました...ただし映像は表示されません。

setenvをANDROID_QUICK_START_GUIDEに設定すると、ビデオが表示されず、LVDS-TO-HDMIブリッジの緑色のLEDが点灯せず、カーネル起動中にボードが再起動を繰り返します(添付のログを参照してください)。

どうすればいいのかわからない。

ハードウェアが正常に動作するかどうかを確認するために、デフォルトのファイルと設定を「初期状態」で使用したいと考えています。

この動画が好きです:
MCIMX8QXP-CPUから始めよう |NXP半導体

ありがとうございます!

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

Linux(L5.4.24-2.1.0_images_MX8QXPMEK)で起動しようとしたとき、こういうことが出ます:

U ブート 2020.04-5.4.24-2.1.0+g4979a99482(2020年5月30日 16:14:50 +0000)

CPU: NXP i.MX8QXP RevB A35、1200MHz、25℃

モデル:NXP i.MX8QXP MEK
ボード:iMX8QXP MEK

ビルド情報:
- SCFW 4a1654e0、SECO-FW 376e3c15、IMX-MKIMAGE 6745ccdc、ATF b0a00f2
- U-Boot 2020.04-5.4.24-2.1.0+g4979a99482

ブート:MMC0
DRAM:3 GiB
TCPC:ベンダーID [0x1fc9]、製品ID [0x5110]、Addr [I2C1 0x50]
MMC: FSL_SDHC: 0, FSL_SDHC: 1
MMCからのロード環境... *** 警告 - CRCが悪い、デフォルト環境を使用しています

[*]-ビデオリンク 0i2c: エラーチェック ビジーバス: 0x8
it6263_i2c_reg_read、ERR -102と読んでください
IT6263リビジョンからの読み込み失敗、RET -102
(1280 x 720)
[0] dpu@56180000、ビデオ
[1] LVDS-channel@0、ディスプレイ
[2] LVDSからHDMI bridge@4c、video_bridge
出演:連続ドラマ
終了:連続ドラマ
えっと:連続
パーティション#0に切り替える、OK
MMC0(パート0)は電流装置です
フラッシュターゲットはMMC:0です
ネット:
警告:ROMのMACアドレスをethernet@5b040000使っています
eth0:ethernet@5b040000【プライム】
警告:ethernet@5b050000(eth1)がランダムなMACアドレスを使用しており、da:dd:53:ac:0a:62
、eth1: ethernet@5b050000
速攻:通常
ノーマルブート
どのキーを押してもオートブートを止める:0
パーティション#0に切り替える、OK
MMC0(パート0)は電流装置です
28021248バイトの読み取り時間は125ms(213.8MiB/秒)
mmcから起動しています...
97270バイトを9ミリ秒で読み込みました(10.3 MiB/秒)
## フラット化されたデバイスツリーブロブ (83000000)
0x83000000にあるfdtブロブを使用して起動しています
デバイスツリーを0000000083000000で使用、終了000000008301abf5
clock-controller@5a4d0000 rsrc 62 を無効にします (所有者なし)
clock-controller@5ac90000 rsrc 102 を無効にします(所有者なし)。

カーネルを起動中…

[ 0.000000] 物理CPUでLinuxを起動0x0000000000 [0x410fd042]
[ 0.000000] Linux バージョン 5.4.24-2.1.0+gbabac008e5cf(oe-user@oe-host)(gcc バージョン 9.2.0 (GCC))#1 SMP PREEMPT 2020年5月30日(土)14:53:48 UTC
[ 0.000000] 機種:Freescale i.MX8QXP MEK
[ 0.00000] EFI:FDTからEFIパラメータを取得する:
[ 0.000000] EFI: UEFIが見つかりません。
[ 0.00000] 予約メモリ:0x0000000096000000でCMAメモリプールを作成、サイズ960 MiBで作成
[ 0.00000] OF: 予約済みメモリ:初期化されたNode Linux、CMA、互換性ID Shared-DMA-プール
[ 0.000000] 予約メモリ:0x0000000090000000にDMAメモリプールを作成、サイズ0 MiBで
[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ:初期化されたノードvdev0vring0@90000000、互換性のあるID共有-DMAプール
[ 0.000000] 予約メモリ:0x0000000090008000にDMAメモリプールを作成、サイズ0 MiB
[ 0.00000] OF: 予約済みメモリ:初期化されたノードvdev0vring1@90008000、互換性ID shared-dma-pool(共有済みDMA-プール)
[ 0.000000] 予約メモリ:0x0000000090010000にDMAメモリプールを作成、サイズ0 MiB
[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ: 初期化されたノードvdev1vring0@90010000、互換性のあるid shared-dma-pool。
[ 0.000000] 予約メモリ:0x0000000090018000にDMAメモリプールを作成、サイズ0 MiBで
[ 0.000000] OF: 予約済みメモリ:初期化されたノードvdev1vring1@90018000、互換性のあるid shared-dma-poolです
[ 0.000000] 予約メモリ:0x0000000090400000にDMAメモリプールを作成、サイズ1 MiBに
[ 0.000000] OF: reserved mem: initialized node vdevbuffer, compatible id shared-dma-pool(共有DMA-プール)
[ 0.000000] earlycon: lpuart32 at MMIO 0x000000005a060000(オプション '')
[ 0.000000] printk: bootconsole [lpuart32] 有効化
[0.000000] NUMA:NUMA構成は検出されませんでした
[0.000000] NUMA: [記憶0x0000000080200000-0x00000008bfffffffでノードを偽装]
[0.000000] ヌマ:NODE_DATA [記憶0x8bf9f8500-0x8bf9f9fff]
[ 0.000000] ゾーン範囲:
[0.000000] DMA32 [記憶0x0000000080200000-0x00000000ffffffff]
[0.000000] 正常[記憶0x0000000100000000-0x00000008bfffffff]
[ 0.000000] 各ノードの可動域開始
[ 0.000000] 初期のメモリノード範囲
[ 0.000000] ノード0: [記憶 0x0000000080200000-0x0000000083ffffff]
[ 0.000000] ノード0: [記憶 0x0000000086200000-0x0000000087ffffff]
[ 0.000000] ノード0: [記憶 0x0000000090020000-0x00000000901fffff]
[ 0.000000] ノード0: [記憶 0x0000000090500000-0x0000000091ffffff]
[ 0.000000] ノード0: [記憶 0x0000000094c00000-0x00000000ffffffff]
[ 0.000000] ノード0: [記憶 0x0000000880000000-0x00000008bfffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [メモリ0x0000000080200000-0x00000008bfffffff]
[ 0.000000] psci:DTからの導管の**方法**のプロービング。
[ 0.000000] PSCI:ファームウェアでPSCIv1.1を検出。
[ 0.000000] psci: 標準のPSCI v0.2関数IDを使用しています
[ 0.000000] psci: MIGRATE_INFO_TYPE はサポートされていません。
[ 0.00000] psci: SMC Calling Convention v1.1
[ 0.000000] percpu: 組み込み 24ページ/cpu s58904 r8192 d31208 u98304
[ 0.000000] CPU0でVIPT Iキャッシュを検出
[ 0.000000] CPU機能:検出:GICシステムレジスタCPUインターフェース
[ 0.000000] 投機的なストアバイパス 無効化緩和は不要
[ 0.00000] ゾーンリストを1つ作成、モビリティグループオン。総ページ数:720940ページ
[ 0.000000] ポリシーゾーン:ノーマル
[ 0.000000] カーネルコマンドライン: console=ttyLP0,115200 earlycon root=/dev/mmcblk0p2 rootwait rw
[ 0.00000] Dentry キャッシュ ハッシュテーブルエントリ:524288(順序:10、4194304バイト、線形)
[ 0.000000] Inodeキャッシュハッシュテーブルエントリ:262144(順序:9、2097152バイト、線形)
[ 0.000000] mem auto-init: stack:off、heap alloc:off、heap free:off
[ 0.000000] ソフトウェアIO TLB: マッピング済み[記憶0xfbfff000-0xfffff000] (64MB)
[ 0.000000] メモリ:1790216K/2929536Kが利用可能(カーネルコード16444K、rwdata1444K、rodata6472K、2944K初init、1017K bss、156280K予約、983040K cma予約)
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] rcu:プリエンプティブ階層的RCU実装。
[ 0.000000] rcu: RCU は CPU を NR_CPUS=256 から nr_cpu_ids=4 に制限します。
[ 0.000000] タスク RCU が有効になりました。
[ 0.000000] rcu: RCU が計算したスケジューラ登録遅延の値は 25 ジフィーです。
[ 0.000000] rcu: rcu_fanout_leaf=16、nr_cpu_ids=4 のジオメトリ調整
[ 0.000000] NR_IRQS: 64, nr_irqs: 64, 事前割り当てIRQ: 0
[ 0.000000] GICv3: GIC:分割EOI/無効化モードの使用
[ 0.000000] GICv3:512 SPIの実装
[ 0.000000] GICv3: 0 拡張SPIの実装
[ 0.000000] GICv3: ディストリビューターにはレンジセレクターのサポートがない
[ 0.000000] GICv3:16 PPIの実装
[ 0.000000] GICv3:VLPI対応なし、LPI直接サポートなし
[ 0.000000] GICv3: CPU0: リディストリビューター0 リージョン0を発見0x0000000051b00000
[ 0.000000] ランダム:get_random_bytes start_kernel+0x2b8/0x44cからcrng_init=0で呼び出されます
[ 0.00000] arch_timer:8.00MHz(物理)で動作するcp15タイマー。
[ 0.000000] クロックソース:arch_sys_counter: マスク: 0xffffffffffffff max_cycles: 0x1d854df40, max_idle_ns: 440795202120 ns
[ 0.000005] sched_clock:56ビット、8MHz、解像度125ns、2199023255500nsごとにラップ
[ 0.008872] コンソール:カラーダミーデバイス 80x25
[ 0.013060] キャリブレーション遅延ループ(スキップ)、タイマー周波数で計算される値を...16.00 BogoMIPS (lpj=32000)
[ 0.023230] pid_max: デフォルト: 32768 最低: 301
[ 0.027918] LSM: セキュリティフレームワークの初期化
[ 0.032505] マウントキャッシュハッシュテーブルエントリ数:8192(順序:4,65536バイト、線形)
[ 0.039834] マウントポイントキャッシュのハッシュテーブルエントリ数:8192(順序:4,65536バイト、線形)
[ 0.071738] ASIDアロケータが32768エントリで初期化
[ 0.084833] rcu:階層型SRCU実装。
[ 0.099670] EFI サービスは利用できません。
[ 0.111906] smp: セカンダリCPUを起動中...
[ 0.148534] CPU1でVIPT Iキャッシュを検出
[ 0.148565] GICv3: CPU1: リディストリビューター1 領域0:0x0000000051b20000を発見
[ 0.148605] CPU1: セカンダリプロセッサ0x0000000001起動 [0x410fd042]
[ 0.180577] CPU2でVIPT Iキャッシュを検出
[ 0.180599] GICv3: CPU2: リディストリビューター2 リージョン0:0x0000000051b40000
[ 0.180623] CPU2: 起動されたセカンダリプロセッサ 0x0000000002 [0x410fd042]
[ 0.212640] CPU3でVIPT Iキャッシュを検出
[ 0.212660] GICv3: CPU3: リディストリビューター3 領域0:0x0000000051b60000
[ 0.212682] CPU3: 起動されたセカンダリプロセッサ 0x0000000003 [0x410fd042]
[ 0.212753] smp: 1ノード、4CPUを起動
[ 0.268647] SMP:合計4つのプロセッサが起動。
[ 0.273335] CPU機能:検出済み:32ビットEL0サポート
[ 0.278474] CPU機能:検出:CRC32命令
[ 0.290675] CPU:すべてのCPUはEL2からスタート
[ 0.294472] 代替手段:カーネルコードのパッチ適用
[ 0.300146] devtmpfs: initialized
[ 0.319080] 時計ソース:ジフィーズ:マスク:0xffffffff max_cycles:0xffffffff、max_idle_ns:7645041785100000 ns
[ 0.328506] Futex ハッシュテーブルエントリ数:1024(順序:4,65536バイト、線形)
[ 0.367350] pinCtrl コア:初期化されたpinCtrlサブシステム
[0.373390] DMIは存在しないか無効です。
[ 0.377222] NET: 登録プロトコルファミリ16
[ 0.389977] DMA:原子力割り当て用に事前割り当てされた256 KiBプール
[ 0.395772] 監査:NetLinkサブシステムの初期化(無効)
[ 0.401409] 監査: タイプ=2000 監査(0.344:1):state=initialized audit_enabled=0 res=1
[ 0.408886] cpuidle: ガバナーメニューを使用しています
[ 0.413831] hw-breakpoint: ブレークポイントレジスタが6個、ウォッチポイントレジスタが4個見つかりました。
[ 0.422292] シリアル:AMBA PL011 UARTドライバ
[ 0.426131] IMX MUドライバが登録されています。
[ 0.429972] imx rpmsg ドライバが登録されています。
[ 0.496753] HugeTLB が 1.00 GiB のページサイズを登録し、0 ページを事前割り当てしました
[ 0.503138] HugeTLB は 32.0 MiB のページサイズを登録し、0 ページを事前割り当てしました
[ 0.509814] HugeTLB は 2.00 MiB のページサイズを登録し、0 ページを事前割り当てしました
[ 0.516505] HugeTLB は 64.0 KiB のページサイズを登録し、0 ページを事前割り当てしました
[ 0.525270] cryptd: max_cpu_qlen を 1000 に設定しました
[ 0.537123] ACPI: インタープリタが無効になっています。
[ 0.543164] iommu: デフォルトドメインタイプ: 翻訳済み
[ 0.547922] vgaarb: 装填済み
[ 0.550772 SCSIサブシステムの初期化
[ 0.554688] USBコア:登録済みの新しいインターフェース ドライバー USBFS
[ 0.559885] USBCORE:登録済みの新しいインターフェース ドライバーハブ
[ 0.565199] USBコア:登録済みの新しいデバイス ドライバー USB
[ 0.572898] mc: Linux メディア インターフェース: v0.10
[ 0.576885] ビデオ開発:Linux ビデオキャプチャ インターフェース:v2.00
[ 0.582395] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 登録済み
[ 0.587257] pps_core: ソフトウェア ver.5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti
[ 0.596389] PTPクロックサポートが登録されました
[ 0.600743] EDAC MC: バージョン: 3.0.0
[ 0.605347] BManポータルが利用できません!
[ 0.609150] QMan: ルックアップテーブルを (__ __ptrval__ __) に割り当てました。エントリ数は 65537 です。
[ 0.616839] QManポータルが利用できません!
[ 0.621296] USDPAAメモリがなく、デバイスツリーに「fsl、usdpaa-mem」もありません
[ 0.628185] FPGAマネージャフレームワーク
[ 0.631355] 高度なLinuxサウンドアーキテクチャドライバーを初期化しました。
[ 0.637828] Bluetooth: Core ver 2.22
[ 0.641084] NET: 登録プロトコルファミリ31
[ 0.645497] Bluetooth:HCIデバイスと接続マネージャの初期化
[ 0.651843] Bluetooth:HCIソケット層の初期化
[ 0.656705] Bluetooth:L2CAPソケット層の初期化済み
[ 0.661752 ] Bluetooth:SCOソケット層が初期化されました
[ 0.667999] imx-scu SCU: NXP i.MX SCU 初期化済み
[ 0.678174] ランダム:速いinit完了
[ 0.719262] IMX8qXP-pinCtrl SCU:pinCtrl: ノードの /scu/pinctrl/wifi_initgrp で fsl、pins または pins プロパティが無効です
[ 0.728777] IMX8QXP-pinctrl SCU:pinCTRL: initialized IMX pinCtrl ドライバ
[ 0.737610] クロックソース:クロックソースarch_sys_counterに切り替えました
[ 0.743591] VFS: ディスククォータ dquot_6.6.0
[ 0.747718] VFS: Dquotキャッシュハッシュテーブルエントリ数:512(次数0、4096バイト)
[ 0.755268] pnp: pnP ACPI: 無効化
[ 0.789569] thermal_sys:登録された熱調子「step_wise」
[ 0.789575] thermal_sys: 登録された熱調子「power_allocator」
[ 0.795834] NET: 登録プロトコルファミリ2
[ 0.806800] tcp_listen_portaddr_hash ハッシュテーブルエントリ数:2048(順序:3,32768バイト、線形)
[ 0.815053] TCPはハッシュテーブルエントリを確立しました:32768(順序:6、262144バイト、線形)
[ 0.823130] TCP バインドハッシュテーブルエントリ:32768(順序:7、524288バイト、線形)
[ 0.830716] TCP: ハッシュテーブルの設定(確立済み 32768 bind 32768)
[ 0.837043] UDPハッシュテーブルエントリ数:2048(順序:4,65536バイト、線形)
[ 0.843679] UDP-Lite ハッシュテーブルエントリ数:2048(順序:4,65536バイト、線形)
[ 0.850934] NET: 登録プロトコルファミリ1
[ 0.855525] RPC:登録済みのUNIXソケットトランスポートモジュール。
[ 0.861123] RPC: UDPトランスポートモジュールを登録しました。
[ 0.865802] RPC: TCPトランスポートモジュールを登録しました。
[ 0.870495] RPC: tcp NFSv4.1 バックチャネル トランスポート モジュールを登録しました。
[ 0.877402] PCI: CLS 0バイト、デフォルト64
[ 0.881870] ハードウェアパーフェインシズ:armv8_pmuv3 PMUドライバーで有効、7つのカウンターを利用可能
[ 0.890601] kvm [1]: IPAサイズ制限:40ビット
[ 0.895219] kvm [1]: GICv3: GICVリソースエントリなし
[ 0.899681] kvm [1]: GICv2エミュレーションの無効化
[ 0.904126] kvm [1]: GICシステムレジスタCPUインターフェース有効
[ 0.910005] kvm [1]: vgic 割り込み IRQ1
[ 0.913966] kvm [1]: Hypモードの初期化が成功しました
[ 0.926125] システムの信頼キーリングを初期化する
[ 0.930390] ワーキングセット: timestamp_bits=44 max_order=20 bucket_order=0
[ 0.944394] スカッシュフス:バージョン4.0(2009年1月31日)フィリップ・ラウガー
[ 0.950728] NFS:id_resolverキータイプの登録
[ 0.955483 登録キータイプid_resolver
[ 0.959614 キータイプ id_legacy登録済み
[ 0.963616] nfs4filelayout_init: NFSv4 ファイルレイアウトドライバー登録中...
[ 0.970316] JFFS2: バージョン2.2。(NAND) © 2001-2006年 レッドハット社
[ 0.976857] 9p: v9fs 9p2000ファイルシステムサポートのインストール
[ 0.999298] キータイプ非対称登録
[ 1.003064] 非対称キーパーサー 'x509' 登録済み
[ 1.007978] ブロック層 SCSI ジェネリック(BSG)ドライババージョン0.4 ロード(メジャー244)
[ 1.015310] IOスケジューラーMQ-期限登録済み
[ 1.019824 ] IO スケジューラー カイバー登録
[ 1.046186] IMX6Q-PCIe 5f010000.pcie:PCIe-PHYを取得できませんでした
[ 1.050524] pwm-backlight lvds_backlight@0: lvds_backlight@0 の電源が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 1.061291] pwm-backlight lvds_backlight@1: lvds_backlight@1 の電源が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 1.072160] EINJ: ACPI が無効になっています。
[ 1.161746] mxs-dma 5b810000.dma-apbh:初期化
[ 1.169968] バス周波数ドライバモジュールをロード
[ 1.183629] シリアル:8250/16550 ドライバ、4ポート、IRQ共有有効
[ 1.195746] 5a060000.serial:ttyLP0 (MMIO 0x5a060010、irq = 58、base_baud = 5000000) は FSL_LPUAR[ 1.204922] printk: コンソール [ttyLP0] が有効です
[ 1.204922] printk: コンソール [ttyLP0] が有効になりました
[ 1.213343] printk: ブートコンソール [lpuart32] 無効
[ 1.213343] printk: ブートコンソール [lpuart32] 無効
[ 1.223483] fsl-lpuart 5a060000.serial:DMAのtxチャネル要求が失敗し、tx DMAなしで動作しました
[ 1.232207] FSL-lpuart 5A060000.serial:DMA rx チャネル要求が失敗し、rx DMA なしで動作しました
[ 1.241455] 5a070000.serial:ttyLP1 (MMIO 0x5a070010、irq = 59、base_baud = 5000000) は FSL_LPUART です
[ 1.251803] 5a080000.serial:ttyLP2 (MMIO 0x5a080010、irq = 60、base_baud = 5000000) は FSL_LPUART です
[ 1.262129] 5a090000.serial:ttyLP3はMMIO 0x5a090010(irq = 61、base_baud = 5000000)で、FSL_LPUARTです
[ 1.340037] ループ:モジュールロード完了
[ 1.349120 IMX AHCIドライバーが登録されています。
[ 1.364158] spi-nor spi0.0:mt35xu512aba(65536 Kbytes)
[ 1.377753] libphy: 固定 MDIO バス: プローブ
[ 1.382873] tun: 汎用TUN/TAPデバイスドライバ、1.6
[ 1.390820 thunder_xcv、バージョン1.0
[ 1.394107] thunder_bgx、バージョン1.0
[ 1.397372] NICPF、バージョン1.0
[ 1.402370] pps pps0: 新しいPPSソース ptp0
[ 1.413037] libphy: fec_enet_mii_bus: 探り込まれた
[ 1.418871] FEC 5b040000.ethernet eth0: 登録済みPHCデバイス0
[ 1.427186] Freescale FMモジュール、FMD APIバージョン21.1.0
[ 1.433462] フリースケールFMポートモジュール
[ 1.437182 fsl_mac: fsl_mac: FSL FMan MAC APIベースのドライバ
[ 1.443474] fsl_dpa: FSL DPAA イーサネットドライバ
[ 1.448292] fsl_advanced: FSL DPAA アドバンスドドライバ:
[ 1.453267 fsl_proxy: FSL DPAA プロキシ初期化ドライバ
[ 1.459276] fsl_oh: FSL FManオフライン解析ポートドライバ
[ 1.467583 ] HCLGEが初期化中
[ 1.470921] hns3: Hisilicon Ethernet Network Driver for Hip08 ファミリー - バージョン
[ 1.478153] hns3: 著作権 (c) 2017 ファーウェイ社。
[ 1.483552] e1000: Intel(R) PRO/1000 ネットワークドライバー - バージョン 7.3.21-k8-NAPI
[ 1.490618] e1000: Copyright (c) 1999-2006 Intel Corporation.
[ 1.496410] e1000e: Intel(R) PRO/1000 ネットワークドライバー - 3.2.6-k
[ 1.502259] e1000e: Copyright(c) 1999 - 2015 Intel Corporation.
[ 1.508248] igb: Intel(R) Gigabit Ethernet Network ドライバ - バージョン 5.6.0-k
[ 1.515226] igb: Copyright (c) 2007-2014 Intel Corporation.
[ 1.520848] igbvf: Intel(R) ギガビット仮想機能ネットワークドライバー - バージョン 2.4.0-k
[ 1.528689] igbvf: Copyright (c) 2009 - 2012 Intel Corporation.
[ 1.535181] sky2: ドライバーバージョン 1.30
[ 1.541882 - VFIO - ユーザーレベルのメタドライバーバージョン:0.3
[ 1.554342] ehci_hcd: USB 2.0 "Enhanced" Host Controller (EHCI) ドライバー
[ 1.560898] ehci-pci:EHCI PCIプラットフォームドライバ
[ 1.565427] EHCI-プラットフォーム:EHCI汎用プラットフォームドライバー
[ 1.571434] ohci_hcd: USB 1.1 "オープン"ホストコントローラ(OHCI)ドライバー
[ 1.577658] ohci-pci:OHCI PCIプラットフォームドライバー
[ 1.582178] OHCI-プラットフォーム:OHCI汎用プラットフォームドライバー
[ 1.589778] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバーUSBストレージ
[ 1.595898] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー usbserial_generic
[ 1.602463] usbserial: 汎用として登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.608507] USBコア:登録済みの新しいインターフェースドライバー ftdi_sio
[ 1.614338] usbserial: FTDI USB シリアルデバイスに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.621725] USBコア:新しいインターフェースドライバーが登録usb_serial_simple
[ 1.628290] usbserial: carelinkに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.634409] usbserial: zioに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.640100] usbserial: Funsoftに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.646137] usbserial: フラッシュローダー用USBシリアルサポート登録済み
[ 1.652525] usbserial: Googleに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.658475] usbserial: libtransistor に登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.665034] USBシリアル:VivoPayに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.671070] usbserial: USBシリアルサポート登録済み moto_modem
[ 1.677371] usbserial:USBシリアルサポート登録済みmotorola_tetra
[ 1.684015] usbserial: USBシリアルサポート登録済み novatel_gps
[ 1.690399] usbserial: hp4xに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.696177] usbserial: suuntoに登録されたUSBシリアルサポート
[ 1.702131] usbserial: USBシリアルサポート登録済み siemens_mpi
[ 1.720209] 入力:sc-powerkey(/devices/platform/sc-powerkey/input/input0)
[ 1.732194] IMX-SC-RTC SCU:RTC: RTC0として登録
[ 1.738335] i2c /dev エントリードライバー
[ 1.751798] Bluetooth: HCI UARTドライバー バージョン2.3
[ 1.756286] Bluetooth: HCI UARTプロトコルH4が登録済み
[ 1.761449 ] Bluetooth:HCI UARTプロトコルBCSP登録済み
[ 1.766797] Bluetooth: HCI UARTプロトコルLL登録済み
[ 1.771952 Bluetooth: HCI UARTプロトコルATH3K登録
[ 1.777382 Bluetooth: HCI UARTプロトコル 3線式(H5)登録済み
[ 1.784026] Bluetooth:HCI UARTプロトコル Broadcom登録
[ 1.789732] Bluetooth: HCI UARTプロトコルQCA登録済み
[ 1.802167] sdhci:セキュアデジタルホストコントローラインターフェースドライバ
[ 1.808412] SDHCI: 著作権(c) ピエール・オスマン
[ 1.813512] Synopsys Designware マルチメディアカードインターフェースドライバ
[ 1.821872] sdhci-pltfm: SDHCIプラットフォームおよびOFドライバーヘルパー
[ 1.829915] MMC0: CQHCI バージョン 5.10
[ 1.865060] mmc0: 5b010000.mmc のSDHCIコントローラ [5b010000.mmc]ADMAを使用する
[ 1.873271] mmc1: CQHCI バージョン 5.10
[ 1.883133] ledtrig-cpu: CPU のアクティビティを示すために登録されました
[ 1.892104] caam 31400000.crypto:デバイスID = 0x0a16040000000100 (Era 9)
[ 1.898859] caam 31400000.crypto:ジョブリング = 2、qi = 0
[ 1.931611] caam アルゴリズムが /proc/crypto に登録されました
[ 1.940053] caam 31400000.crypto:caam pkc アルゴリズムが /proc/crypto に登録されています
[ 1.948347] caam_jr 31430000.jr:RNG-CAAMの登録
[ 1.960345] USBコア:登録済みの新しいインターフェース ドライバ usbhid
[ 1.965977] usbhid: USB HIDコアドライバ
[ 1.970540 MXC-MD bus@58000000:カメラ:デバイス登録cap_device延期
[ 1.981711] MXC-ISI 58100000.isi:mxc_isi.0登録に成功しました
[ 1.989159] mxc-isi 58110000.isi:mxc_isi.1 が正常に登録されました
[ 1.996587] mxc-isi 58120000.isi:mxc_isi.2登録に成功しました
[ 2.004015] mxc-isi 58130000.isi:mxc_isi.3登録に成功しました
[ 2.011437] mxc-isi 58140000.isi:mxc_isi.4登録に成功しました
[ 2.037641] mxc-mipi-csi2 58227000.csi:レーン数: 4、名前: mxc-mipi-csi2.0
[ 2.044296] mmc0: アドレス0001に新しいHS400 MMCカードが接続されました
[ 2.046334] mxc-Parallel-csi 58261000.pci:mxc_parallel_csi_probeプローブ成功
[ 2.049961] mmcblk0: mmc0:0001 R1J57L 29.1 GiB
[ 2.059618 FSL,qmanノードなし
[ 2.061973] mmcblk0boot0: mmc0:0001 R1J57L パーティション 1 8.00 MiB
[ 2.064562 フリースケールUSDPAAプロセスドライバー
[ 2.070727] mmcblk0boot1: mmc0:0001 R1J57L パーティション 2 8.00 MiB
[ 2.074668] FSL-USDPAA:地域は見つかりません
[ 2.074671] Freescale USDPAAプロセスIRQドライバー
[ 2.078387] IMX-rproc imx8x_cm4@0: syscon を見つけられませんでした
[ 2.080798] mmcblk0rpmb: mmc0:0001 R1J57L partition 3 4.00 MiB, chardev (237:0)
[ 2.084581] RemoteProc RemoteProc0: Imx-Rproc のリリース
[ 2.107070] MMCBLK0: P1 P2
[ 2.121685 ガルコアバージョン 6.4.0.234062
[ 2.328553] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ 2.336238] IMX-WM8960 Sound-WM8960: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ 2.345067] FSL-AUDMIX 59840000.amix:DAI FE 名:HiFi-AUDMIX-FE-ai@59820000
[ 2.352207] fsl-audmix 59840000.amix:DAI FE 名:HiFi-AUDMIX-FE-ai@59830000
[ 2.359511] debugfs: ディレクトリ '59820000.sai'親要素「imx-audmix」が既に存在します!
[ 2.367615] debugfs: ディレクトリ '59830000.sai'親要素「imx-audmix」が既に存在します!
[ 2.375888] imx-audmix imx-audmix.0:snd-soc-dummy-dai <-> 59820000.sai マッピングOK
[ 2.383604] imx-audmix imx-audmix.0:snd-soc-dummy-dai <-> 59830000.sai マッピングOK
[ 2.391266] imx-audmix imx-audmix.0:snd-soc-dummy-dai <-> audmix-0 マッピングOK
[ 2.398556] imx-audmix imx-audmix.0:snd-soc-dummy-dai <-> audmix-1 マッピングOK
[ 2.405834] imx-audmix imx-audmix.0:ASoC: DMIベンダー名がありません!
[ 2.417722] pktgen: パケット性能テスト用のパケットジェネレータ。バージョン:2.75
[ 2.425861] NET: 登録プロトコルファミリ26
[ 2.431124] NET: 登録プロトコルファミリ10
[ 2.436421] IPv6によるセグメントルーティング
[ 2.440178] NET: 登録プロトコルファミリ17
[ 2.444764] Bluetooth: RFCOMM TTYレイヤーが初期化されました
[ 2.449668] Bluetooth:RFCOMMソケット層の初期化
[ 2.454920 ] Bluetooth: RFCOMM バージョン 1.11
[ 2.458696] Bluetooth: BNEP(イーサネットエミュレーション) バージョン1.3
[ 2.464024] Bluetooth: BNEPフィルター: プロトコルマルチキャスト
[ 2.469266] Bluetooth:BNEPソケット層の初期化済み
[ 2.474237] Bluetooth: HIDP(ヒューマンインターフェースエミュレーション) ver 1.2
[ 2.480190] Bluetooth:HIDPソケット層の初期化済み
[ 2.485208] 8021q: 802.1Q VLANサポート v1.8
[ 2.489417] lib80211: IEEE802.11ドライバの共通ルーチン
[ 2.495236] 9pnet: 9P2000サポートのインストール
[ 2.499581] TSN 汎用ネットリンクモジュール v1 init...
[ 2.504397 キータイプdns_resolver登録済み
[ 2.509195] 登録タスク統計 バージョン1
[ 2.513312] コンパイルされたX.509証明書の読み込み
[ 2.545141] mxs_phy 5b100000.usbphy:5b100000.usbphy電源phy-3p0が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 2.572502] usb_phy_generic bus@5b000000:usb3-phy: bus@5b000000:usb3-phy 電源 vcc が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 2.584056] gpio-42 (scl): 強制オープンドレイン。DT/ACPI DSDT/board ファイルで適切にフラグを付けてください。
[ 2.592974] imx-lpi2c 37230000.i2c:SCL,SDAをリカバリーに使う
[ 2.606398] ov5640 16-003c: 16-003c 供給 DOVDD 見つかりません、ダミーレギュレーター使用中
[ 2.613986] ov5640 16-003c: 16-003c 電源 AVDD 見つかりません、ダミーレギュレーター使用中
[ 2.621447] ov5640 16-003c: 16-003c 供給DVDDはダミーレギュレーター使用で見つかりません
[ 2.676333] ov5640 16-003c: ov5640_read_reg: エラー: reg=300a
[ 2.682037] ov5640 16-003c: ov5640_check_chip_id: チップ識別子の読み取りに失敗
[ 2.690503] ov5640: 16-003Cのプローブが誤差-5で失敗
[ 2.696007] i2c i2c-16: LPI2Cアダプター登録済み
[ 2.703029] max732x 18-0068: 読み取り失敗
[ 2.707275] max732x: 18-0068のプローブがエラー-5で失敗
[ 2.712923] i2c i2c-17: 多重化されたi2cバス18を追加
[ 2.718142] i2c i2c-17:多重化されたi2cバス19を追加
[ 2.724431] 入力:FXOS8700 /devices/プラットフォーム/bus@5a000000/5a810000.i2c/i2c-17/i2C-20/20-001e/input/input1
[ 2.736249] FXOS8700デバイスドライバプローブ成功
[ 2.737061] 入力:FXAS2100x /devices/platform/bus@5a000000/5a810000.i2c/i2c-17/i2C-20/20-0021/input/input2
[ 2.752880] FXAS2100X 20-0021: fxas2100x デバイスドライバプローブ成功
[ 2.760300] MPL3115 チップID 0xc4を読み込み
[ 2.764114] 入力:MPL3115 /devices/virtual/input/input3
[ 2.770405] MPL3115デバイスドライバプローブ成功
[ 2.770467] i2c i2c-17:多重化されたi2cバス20を追加
[ 2.783443] ISL29023 21-0044: 21-0044 供給VDDが見つからず、ダミーレギュレーターを使用中
[ 2.797243] 入力:ISL29023 光センサー /devices/virtual/input/input4
[ 2.804457] ISL29023 21-0044: ドライバーバージョン1.0有効
[ 2.809874] i2c i2c-17: 多重化されたi2cバス21を追加
[ 2.814866] pca954x 17-0071: I2Cスイッチ用に4つの多重化バスを登録 pca9646
[ 2.823506] OF: グラフ:/bus@5a000000/i2c@5a810000/tcpc@50にポートノードは見つかりません
[ 2.831708] i2c i2c-17: LPI2Cアダプター登録
[ 2.849776] max9286_mipi 22-006a: max9286_read_reg:read reg エラー: reg=1e
[ 2.856619] Max9286は見つかりません。チップIDレジグ 0x1e = 0x(FFFFFFFF)
[ 2.862849] i2c i2c-22: LPI2Cアダプター登録
[ 2.868014] IMX-LPI2c 56226000.i2c:IRQ番号が手に入りません
[ 2.875075] IMX-LPI2C 56246000.i2c:IRQ番号が手に入りません
[ 2.884591] PWMバックライトlvds_backlight@0:ダミーレギュレーター使用中、電源lvds_backlight@0検出できません
[ 2.884720] IMX6Q-PCIe 5f010000.pcie:PCIe-PHYを取得できませんでした
[ 2.895743] pwm-backlight lvds_backlight@1: lvds_backlight@1 の電源が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 2.901055] imx6q-pcie 5f010000.pcie:5f010000.pcie 供給 epdev_on が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 2.916663] dpu-core 56180000.dpu:ドライバが探査された
[ 2.918941] IMX6Q-PCIe 5F010000.PCIe:レジスタのデフォルト設定でキャッシュは使われていません!
[ 2.925286] [drm] vblankタイムスタンプキャッシュ Rev 2(2013年10月21日)をサポートしています。
[ 2.931993] imx6q-pcie 5f010000.pcie:ホストブリッジ /bus@5f000000/pcie@0x5f010000 レンジ:
[ 2.937320] [DRM] vblankタイムスタンプクエリのドライバーサポートはありません。
[ 2.937404] imx-drm ディスプレイサブシステム: imx-drm-dpu-bliteng.2 (ops dpu_bliteng_ops) をバインドしました
[ 2.945387] imx6q-pcie 5f010000.pcie:IO 0x7ff80000..0x7ff8ffff -> 0x00000000
[ 2.951663] imx-drm ディスプレイサブシステム: imx-dpu-crtc.0 をバインドしました(ops dpu_crtc_ops)
[ 2.959401] imx6q-pcie 5f010000.pcie:MEM 0x70000000..0x7fefffff -> 0x70000000
[ 2.967149] imx-drm ディスプレイサブシステム: imx-dpu-crtc.1 (ops dpu_crtc_ops) をバインドしました
[ 2.989036] imx-drm ディスプレイサブシステム: bus@56220000:ldb@562210e0 (ops imx8qxp_ldb_ops) のバインドに失敗しました: -517
[ 2.999041] imx-drm ディスプレイサブシステム: マスターバインドに失敗しました: -517
[ 3.013849] mmc1: CQHCI バージョン 5.10
[ 3.017487] sdhci-esdhc-imx 5b020000.mmc:CD GPIOを取得しました
[ 3.022589] sdhci-esdhc-imx 5b020000.mmc:WP GPIOを入手しました
[ 3.059322] MMC1: 5b020000.mmc 上のSDHCIコントローラ [5b020000.mmc]ADMAを使用する
[ 3.073188] mx8-img-md: mxc_isi.0.capture を /dev/video0 として登録しました
[ 3.079815] mx8-img-md: mxc_isi.1.capture を登録しました/dev/video1 として
[ 3.081644] imx6q-pcie 5f010000.pcie:PCIe PLLが0マイクロ秒後にロックされました。
[ 3.086383] mx8-img-md: mxc_isi.2.captureを/dev/video2として登録しました
[ 3.098768] mx8-img-md: mxc_isi.3.captureを/dev/video3として登録
[ 3.105346] mx8-img-md: mxc_isi.4.captureを/dev/video4として登録
[ 3.112019 ] ISIチャネルの登録解除:mxc_isi.0
[ 3.116498] ISIチャネル:mxc_isi.1 登録解除
[ 3.120967 ] ISIチャネルの登録解除:mxc_isi.2
[ 3.125434] ISIチャネルの登録解除:mxc_isi.3
[ 3.129969] ISIチャネルの登録解除:mxc_isi.4
[ 3.135397] IMX-rproc imx8x_cm4@0: syscon を見つけられませんでした
[ 3.140901] IMX-rproc imx8x_cm4@0: mbox_request_channel_byname()「TXDB」という名のチャネルを特定できません
[ 3.150230] imx-rproc imx8x_cm4@0: txdbなし、ret 0
[ 3.155569] RemoteProc RemoteProc0: IMX-Rproc が利用可能です
[ 3.162433] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ 3.171030] debugfs: Directory '59050000.sai'親「WM8960-オーディオ」はすでに存在しています!
[ 3.179365] IMX-WM8960 Sound-WM-WM8960: WM8960-HiFi <-> 59050000.SAIマッピングOK
[ 3.186482] imx-wm8960 sound-wm8960: ASoC: DMIベンダー名なし!
[ 3.306581] CAN-STBY:CAN-EN提供
[ 3.330531] CS42xx8 16-0048: デバイスID取得失敗、ret = -5
[ 3.336673] CS42XX8: 16-0048のプローブがエラー-5で失敗
[ 3.343957] OF: グラフ:/bus@5a000000/i2c@5a810000/tcpc@50にポートノードが見つからない
[ 4.085706] IMX6Q-PCIe 5F010000.PCIe:物理リンクは一度も話題にならなかった
[ 4.091482] imx6q-pcie 5f010000.pcie:ホストの初期化に失敗しました
[ 4.097424] imx6q-pcie 5f010000.pcie:PCIeポートを追加できません。
[ 4.421875] it6263 23-004c: プローブが失敗しました。リモートポート「lvds-channel@0」が無効になっています
[ 4.429639] adv7511 23-003d: 23-003d電源avddが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 4.437220] adv7511 23-003d: 23-003d電源DVDDが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 4.444778] adv7511 23-003d: 23-003d電源pvddが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 4.452334] adv7511 23-003d: 23-003d電源a2vddが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 4.459969] adv7511 23-003d: 23-003d電源v3p3が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 4.467552] adv7511 23-003d: 23-003d電源v1p2が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 5.481659] adv7511 23-003d: プローブが失敗しました。リモートポート「dsi_host@56228000」が無効になっています
[ 5.489418] i2c i2c-23: LPI2Cアダプタが登録されました
[ 5.551051] it6263 24-004c: プローブが失敗しました。リモートポート「lvds-channel@0」が無効になっています
[ 5.558727] adv7511 24-003d: 24-003d電源avddが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 5.566303] adv7511 24-003d: 24-003d電源DVDDが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 5.574390] adv7511 24-003d: 24-003d電源PVDDが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 5.581935] adv7511 24-003d: 24-003d電源a2vddが見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 5.589572] adv7511 24-003d: 24-003d電源v3p3が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 5.597123] adv7511 24-003d: 24-003d電源v1p2が見つかりません。ダミーレギュレータを使用します。
[ 5.605101] adv7511 24-003d: プローブが失敗しました。リモートポート「dsi_host@56248000」が無効化
[ 5.612850] i2c i2C-24: LPI2Cアダプター登録済み
[ 5.618726] [drm] vblankタイムスタンプキャッシュRev 2(2013年10月21日)をサポートしています。
[ 5.625362] [drm] vblankタイムスタンプクエリのドライバーサポートはありません。
[ 5.631370] imx-drm ディスプレイサブシステム: imx-drm-dpu-bliteng.2 (ops dpu_bliteng_ops) をバインドしました
[ 5.639653] imx-drm ディスプレイサブシステム: imx-dpu-crtc.0 をバインドしました(ops dpu_crtc_ops)
[ 5.647034] imx-drm ディスプレイサブシステム: imx-dpu-crtc.1 (ops dpu_crtc_ops) をバインドしました
[ 5.654690] imx-drm ディスプレイサブシステム: バインドされたバス@56220000:ldb@562210e0 (ops imx8qxp_ldb_ops)
[ 5.663182] imx-drm ディスプレイサブシステム: 56228000.dsi_host をバインドしました(ops nwl_dsi_component_ops)
[ 5.671830] imx-drm ディスプレイサブシステム: バインドされたバス@56220000:ldb@562410e0 (ops imx8qxp_ldb_ops)
[ 5.680336] imx-drm ディスプレイサブシステム: 56248000.dsi_host をバインドしました(作戦nwl_dsi_component_ops)
[ 5.689052] [drm] imx-drm 1.0.0 20120507 をマイナー0でディスプレイサブシステム用に初期化
[ 5.706243] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ 5.715330] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ 5.725333] debugfs: 親 'pm_genpd' がすでに存在するディレクトリ 'lvds1'!
[ 5.733074] debugfs: 親ディレクトリ 'pm_genpd' を持つディレクトリ 'mipi1-i2c1' が既に存在します!
[ 5.740759] debugfs: 親ディレクトリ 'pm_genpd' を持つディレクトリ 'mipi1-i2c0' が既に存在します!
[ 5.748451] debugfs: 親ディレクトリ 'pm_genpd' を持つディレクトリ 'mipi1-pwm0' が既に存在します!
[ 5.756127] debugfs: 親ディレクトリ「pm_genpd」を持つディレクトリ「mipi1」が既に存在します!
[ 5.771793] imx-sc-rtc scu:rtc: システムクロックを 2022-08-05T07:41:59 UTC (1659685319) に設定しています
[ 5.782447] isi-m2m 58100000.isi:m2m_device:ISI.0のm2m成功を登録してください
[ 5.790803] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ 5.798014] cfg80211: 規制データベース用のコンパイルされたX.509証明書の読み込み
[ 5.807018] cfg80211: loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 5.813673] プラットフォーム regulatory.0:regulatory.dbの直接ファームウェアロードはエラー-2で失敗しました。
[ 5.822311] プラットフォーム規制.0:regulatory.db の sysfs フォールバックにフォールバックします
[ 5.840383] ALSAデバイス一覧:
[ 5.843373] #0: IMX-AUDMIX
[ 5.846273] #1: WM8960-オーディオ
[ 5.856806] EXT4-fs(mmcblk0p2):順序付きデータモードのマウントされたファイルシステム。オプション: (null)
[ 5.865055] VFS: デバイス 179:2 にルート (ext4 ファイルシステム) をマウントしました。
[ 5.871534] devtmpfs: マウント済み
[ 5.875498] 未使用のカーネルメモリを解放中: 2944K
[ 5.880153] /sbin/init を init プロセスとして実行
[ 5.988919] systemd[1]: systemd 243.2+ がシステムモードで実行されています。(+PAM -AUDIT -SELINUX +IMA -APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +BLKID -ELFUTILS +KMOD -IDN2 -IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 6.011170] systemd[1]: アーキテクチャ arm64 を検出しました。

NXP i.MX リリース ディストリビューション 5.4-zeus (zeus) へようこそ!

[ 6.066612] systemd[1]: ホスト名を に設定しました。
[ 6.076339] random: systemd: 初期化されていないurandom読み取り (16バイト読み取り)
[ 6.083100] systemd[1]: 乱数生成器からマシン ID を初期化しています。
[ 6.310989] systemd[1]: /lib/systemd/system/dbus.socket:5: ListenStream= はレガシーディレクトリ /var/run/ より下のパスを参照しています。/var/run/dbus/system_bus_socket を /run/dbus/system_bus_socket に更新します。ユニットファイルを適宜更新してください。
[ 6.341216] systemd[1]: /lib/systemd/system/syslogd.service:8:PIDFile= は、従来のディレクトリ /var/run/ より下のパスを参照し、/var/run/syslogd.pid を /run/syslogd.pid に更新します。ユニットファイルを適切に更新してください。
[ 6.375021] systemd[1]: /lib/systemd/system/rpcbind.socket:5:ListenStream= は、従来のディレクトリ /var/run/ より下のパスを参照し、/var/run/rpcbind.sock を /run/rpcbind.sock に更新します。ユニットファイルを適切に更新してください。
[ 6.399483] systemd[1]: /lib/systemd/system/klogd.service:8: PIDFile= はレガシーディレクトリ /var/run/ より下のパスを参照しています。/var/run/klogd.pid を /run/klogd.pid に更新します。ユニットファイルを適切に更新してください。
[ 6.540814] random: systemd: 初期化されていないurandom読み取り (16バイト読み取り)
[ 6.547713] systemd[1]: system-getty.slice:ユニットはIPファイアウォールを設定していますが、ローカルシステムはBPF/cgroupファイアウォールをサポートしていません。
[ 6.560124] systemd[1]: (この警告は、IPファイアウォールを使用する最初のユニットに対してのみ表示されます。)
[ OK ] スライス system-getty.slice を作成しました。
[ 6.581777] random: systemd: 初期化されていないurandom読み取り (16バイト読み取り)
[ OK ] スライス system-serial\x2dgetty.slice を作成しました。
[OK]Created slice ユーザー と Session Slice。
[ OK ] コンソールディレクトリ監視へのパスワードディスパッチを開始しました。
[ OK ] パスワード要求をウォールディレクトリ監視に転送する処理を開始しました。
[ OK ] ホストおよびネットワーク名ルックアップのターゲットに到達しました。
[ OK ] ターゲット Paths に到達しました。
[ OK ] リモートファイルシステムのターゲットに到達しました。
[ OK ] 目標のスライス数に達しました。
[ OK ] ターゲットのスワップに到達しました。
[ OK ] Syslogソケットで待機しています。
[ OK ] initctl 互換性名前付きパイプでリッスンしています。
[ OK ] ジャーナル監査ソケットでリッスンしています。
[ OK ] ジャーナルソケット (/dev/log) でリッスンしています。
[ OK ] ジャーナルソケットでリッスンしています。
[ OK ] ネットワークサービス Netlink ソケットで待機しています。
[ OK ] udev コントロールソケットで待機しています。
[ OK ] udev カーネル ソケットでリッスンしています。
巨大ページファイルシステムをマウントしています...
POSIXメッセージキューファイルシステムをマウントしています...
カーネルデバッグファイルシステムをマウントしています...
一時ディレクトリ(/tmp)をマウントしています...
現在のカーネル用のst…odeリストの作成を開始します...
ジャーナルサービスを開始します...
カーネル設定ファイルシステムをマウントしています...
ルートファイルシステムとカーネルファイルシステムの再マウントを開始しています...
カーネル変数の適用を開始します...
[ 6.954566] EXT4-fs (mmcblk0p2): 再マウントされました。オプション: (null)
udev コールドプラグを全デバイスに向けて起動しています...
仮想コンソールのセットアップを開始しています...
[OK] 巨大ページファイルシステムをマウントしました。
[ OK ] POSIX メッセージキューファイルシステムをマウントしました。
[ OK ] カーネルデバッグファイルシステムをマウントしました。
[OK] ジャーナルサービスを開始しました。
[ OK ] 一時ディレクトリ (/tmp) をマウントしました。
[ OK ] 現在のカーネルのsta…ノードのリストの作成を開始しました。
[OK] カーネル構成ファイルシステムをマウントしました。
[OK] ルートファイルシステムとカーネルファイルシステムの再マウントを開始しました。
[OK] カーネル変数の適用を開始しました。
[OK] 仮想コンソールのセットアップを開始しました。
ジャーナルを永続ストレージにフラッシュしています...
[ 7.170503] systemd-journald[460]: ランタイムジャーナルをフラッシュするためのクライアント要求を受信しました。
システムユーザーの作成を開始する...
[ OK ]ジャーナルを永続保存にフラッシュを開始しました。
[ 了解 ]システムユーザー作成を始めました。
/dev に静的デバイスノードの作成を開始しています...
[ OK ] /dev に静的デバイスノードの作成を開始しました。
[ OK ] ターゲット Local File Systems (Pre) に到達しました。
/var/volatile...
udevカーネルデバイスマネージャーを起動中...
[ OK ]騎乗型 /var/volatile。
ロード/セーブ時のランダムシードを開始します...
[ OK ] ローカルファイルシステムのターゲットに到達しました。
Rebuild Dynamic Linker Cacheを起動中...
「揮発性ファイルとディレクトリの作成を開始する」
[ OK ]udev カーネルデバイスマネージャーを起動しました。
[OK] 揮発性ファイルとディレクトリの作成を開始しました。
実行開始(postinsts処理待ち)...
ジャーナルカタログの再構築を開始します...
ネットワーク時刻同期を開始しています...
システム起動/シャットダウンに関するUTMPアップデートを開始します...
[ OK ] システム起動/シャットダウンに関するUTMPアップデートを開始しました。
[OK] ジャーナルカタログの再構築を開始しました。
[OK] ネットワーク時刻同期を開始しました。
[ OK ] udev コールドプラグによる全デバイスの起動を開始しました。
[OK] 目標のシステム時刻設定に到達しました。
[OK] システム時刻同期の目標に到達しました。
起動画面(Psplash Boot Screen)を開始しています...
[OK] 起動スプラッシュ画面を開始しました。
[ OK ] 実行保留中の postinsts を開始しました。
[ 8.178399] [VPUエンコーダー] コア[0]のmuを有効にする
[ 8.191465] [VPUエンコーダー] VPUエンコーダーコア[0]のファームウェアバージョンは1.2.7です
[ 8.267610] mxc-jpeg 58400000.jpegdec:デコーダデバイスは/dev/video1として登録されています(81,3)
[ 8.279693] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ OK ]動的リンカーキャッシュの再構築を開始しました。
アップデートの開始が完了しました...
[OK] アップデートが開始されました。完了しました。
[ 8.337660] CANデバイスドライバインターフェース
[ 8.337936] MXC-JPEG 58450000.jpegenc:エンコーダデバイスが/dev/video2 (81,4)として登録されました
[OK] システム初期化のターゲットに到達しました。
[ 8.351349] IMX-CS42888 Sound-CS-CS42888: コーデックプラットフォーム装置を発見できません
[ OK ]毎日aptダウンロード活動を始めました。
[ 8.372537] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[ 了解 ]ログファイルのデイリーローテーションを開始しました。
[OK] 一時ディレクトリの毎日のクリーンアップを開始しました。
[ 8.403290] IMX-CS42888 Sound-CS42888: コーデックプラットフォームデバイスを見つけられませんでした
[OK]目標タイマーに到着。
[ OK ] Avahi mDNS/DNS-SD スタック アクティベーション ソケットで待機しています。
[ OK ] D-Busシステムメッセージバスソケットで待機しています。
[ OK ] dropbear.socket で待機しています。
[ OK ] RPCbindサーバーアクティベーションソケットで待機しています。
[ OK ] ターゲット Sockets に到達しました。
[OK] 基本システムに到達しました。
[OK] ジョブスプーリングツールを開始しました。
コンソールシステムの起動ログ記録を開始しています...
[OK] 定期コマンドスケジューラを開始しました。
[ OK ]Dバスシステムメッセージバスを起動しました。
[ OK ]i.MX GPU(旧rc_gpuの設定を開始しました。S).
パケットフィルタリングフレームワークを起動しています...
ネットワーク時刻サービス(ワンショットntpdateモード)を開始します...
電話サービスを開始します...
[ OK ] psplash を basic に更新しました。
[ OK ] Started ユーザー空間 Regulatory Firmware Loading.
RPCバインドサービスを開始します...
[OK]ユーザー空間のSDMAファームウェア読み込みを開始しました。
システムログサービスを開始しています...
ログインサービスを開始しています...
[OK] TEEサプリカントを開始しました。
[OK] コンソールシステムの起動ログ記録を開始しました。
[OK] パケットフィルタリングフレームワークを開始しました。
[ OK ] ネットワーク時刻サービスを開始しました (ワンショット ntpdate モード)。
[OK] RPCバインドサービスを開始しました。
[OK] システムログサービスを開始しました。
[OK] 電話サービスを開始しました。
[OK] ログインサービスを開始しました。
[ OK ] system-systemd\x2dbacklight.slice というスライスを作成しました。
[ OK ] スライス system-weston.slice を作成しました。
[ OK ] ターゲットネットワーク (Pre) に到達しました。
サウンドカードの状態の保存/復元を開始しています...
接続サービスを開始しています...
カーネルログサービスを開始しています...
ロード/セーブ画面を開始しています… バックライト:lvds_backlight@0...
ロード/セーブ画面を開始しています… バックライト:lvds_backlight@1...
ネットワークサービスを開始しています...
[OK] サウンドカードの状態の保存/復元を開始しました。
[ OK ] バックライトの画面 B のロード/保存を開始しました:lvds_backlight@0。
[ OK ] バックライトの画面 B のロード/保存を開始しました:lvds_backlight@1。
[OK] 接続サービスを開始しました。
[ OK [ 9.585955] Atheros 8031 イーサネット 5b040000.ethernet-1:00:付添PHYドライバー [Atheros 8031 イーサネット] (mii_bus:phy_addr=5b040000.ethernet-1:00,irq=POLL)
ネットワークサービスを開始しました。
[ OK ] system-systemd\x2dfsck.slice というスライスを作成しました。
[OK] サウンドカードのターゲットに到達しました。
Avahi mDNS/DNS-SDスタックを起動しています...
ホスト名サービスを開始しています...
WPAサプリカントを起動しています...
[ OK ] デバイス /dev/mmcblk0p1 が見つかりました。
[ OK ] Avahi mDNS/DNS-SDスタックを開始しました。
[OK] WPAサプリカントを開始しました。
[OK] ターゲットネットワークに到達しました。
[ OK ] NFSv2/3 ロックの NFS ステータス モニターを開始しました。
[ OK ] psplash のアップデートをネットワークに開始しました。
Psplashの終了起動画面を開始する...
/etc/rc.local Compatibilityを起動中...
/dev/mmcblk0p1でファイルシステムチェックを開始する中...
許可ユーザーセッション開始...
[ OK ]カーネルログサービスを開始しました。
[失敗] 終了 Psplash ブート画面の開始に失敗しました。
「systemctl status psplash-quit.service」を参照してください。詳細は。
[OK]/etc/rc.ローカル互換性を開始しました。
[OK]許可ユーザーセッションを開始しました。
[OK] ホスト名サービスを開始しました。
[ OK ] tty1 で Getty を起動しました。
[ OK ] ttyLP0 でシリアル Getty を開始しました。
[ OK ] ログインプロンプトのターゲットに到達しました。
[了解]目標マルチユーザーシステムに到達。
システムランレベル変更に関するUTMPアップデートを開始します...
Weston Wayland Compositorを起動しています(tty7で)。
[ OK ] Weston Wayland Compositor を起動しました (tty7 上)。
[ OK ] /dev/mmcblk0p1 のファイルシステムチェックを開始しました。
/run/media/mmcblk0p1のマウント中...
[OK]/run/media/mmcblk0p1にマウント。
[ OK ]システムランレベル変更に関するUTMP更新を開始しました。
[OK]UID 0のユーザースライスを作成しました。
ユーザーランタイムディレクトリ /run/user/0... を起動中
[OK]ユーザーランタイムディレクトリ /run/user/0 を開始しました。
UID 0のユーザーマネージャーを起動中...
[ 10.312617] 監査: type=1006 監査(1659685324.036:2):PID=751 uid=0 old-auid=4294967295 auid=0 tty=(none) old-ses=4294967295 ses=1 res=1
[ OK ]UID 0のユーザーマネージャーを起動しました。
[OK]ユーザーrootのセッションc1を開始しました。
[ 12.017655] random: crng 初期化完了
[ 12.021074] random: レート制限のため、7 件のurandom警告が見逃されました
[ OK ] ランダムシードのロード/セーブを開始しました。

NXP i.MX リリースディストリビューション 5.4-zeus imx8qxpmek ttyLP0

IMX8qxpMek login: root
最終ログイン:2022年8月5日金曜日 07:42:03 UTC tty7
root@imx8qxpmek:~#
root@imx8qxpmek:~#
root@imx8qxpmek:~#
root@imx8qxpmek:~#
root@imx8qxpmek:~#
root@imx8qxpmek:~#
root@imx8qxpmek:~# [ 35.893655] SD1_SPWR: 無効化中
[ 35.896813] CAN-en:無効化
[ 35.899825] CAN-STBY: 無効化中
[ 35.903011] usb_otg1_vbus: 無効化中
^C
root@imx8qxpmek:~#

LVDSからHDMIへのブリッジグリーンLEDは点灯しますが、HDMIモニターでは何も反応しません。

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

こんにちは、お返事ありがとうございます。

Android オートモーティブ OS:
オートモーティブ-12.0.0_2.1.0_image_8qmek_car2

ブート手順を以下の設定なしで実行した場合:

setenv bootargs console=ttyLP0,115200 earlycon init=/init androidboot.fbTileSupport=enablecma=928M@0x960M-0xfc0M androidboot.primary_display=imx-drmfirmware_class.path=/vendor/firmwareループ.max_part=7transparent_hugepage=never moal.mod_para=wifi_mod_para.conf androidboot.lcd_density=240ブート設定

カーネルが起動し、LVDSからHDMIへのブリッジがLEDを緑色に変えています(しかしブリッジに接続されたHDMIモニターには何も表示されません)。カーネルの初期化が終わった後、COM(シリアルポート)のファイルやフォルダをナビゲートできます...ただし映像は表示されません。

setenvをANDROID_QUICK_START_GUIDEに設定すると、ビデオが表示されず、LVDS-TO-HDMIブリッジの緑色のLEDが点灯せず、カーネル起動中にボードが再起動を繰り返します(添付のログを参照してください)。

どうすればいいのかわからない。

ハードウェアが正常に動作するかどうかを確認するために、デフォルトのファイルと設定を「初期状態」で使用したいと考えています。

この動画が好きです:
MCIMX8QXP-CPUから始めよう |NXP Semiconductors

ありがとうございます!

Re: i.MX 8QuadXPlus - MEK Default configuration and files "out-of-the-box"

ハイ


この問題で直面しているBSPを教えてもらえますか?

Android OSについては、9.4.1 シングルLVDSからHDMI/MIPI-DSI-to-HDMIまたはデュアルLVDSからHDMIディスプレイでの起動を参照 https://www.nxp.com/docs/en/quick-reference-guide/ANDROID_QUICK_START_GUIDE.pdf

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
4 週間前
更新者: