1509929_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1509929_zh-CN

1509929_zh-CN

S32K混音器

大家好,

最近,我们完成了S32K Sound Mixer的参考代码和演示,很高兴在这里分享这个演示。


此演示的一些主要特点:

- 基于 S32K344/S32K148 + 音频编解码器 SGTL5000 + QSPI 闪存 MX25L6433 的演示硬件。

- 基于 S32K3 RTD RTM 2.0.0 和 S32K1 RTD RTM 1.0.0 的演示软件。

- Demo中提供了2种混音算法的实现代码,以及相应的音频素材和codec SGTL5000驱动。

- 演示展示了如何通过音频存储和播放过程对 QSPI 闪存及其 AHB 访问进行编程。

- 演示使用单声道音频作为处理源,并通过 SAI HW FIFO 组合(Line_Mux)功能输出立体声音频(I2S 格式),几乎没有额外成本。


HMI/Cluster 应用程序需要同时播放多个音频源(通常是警告声音),这就带来了混音能力的要求。但是,S32K1/3 缺乏此 HW/SW 功能支持。

结合本地重点客户的需求,并考虑到潜在客户的需求,我们计划启用一个带有预定外设的SW混音器,以增强S32K系列音频混音能力。在 S32K1/3 上使用/移植应该很容易,并使用 QSPI 闪存(AHB 模式读取)来存储音乐。

附件混音器包包括基于 S32K344 EVB 和 S32K148 T-Box RDB 的 2 个混音示例,以及一些介绍此实现和快速入门指南的幻灯片。


谢谢并欢迎您的任何评论。

顺祝商祺!

李帅林

回复: S32K 混音器

你好,S32K3 RTD RTM2.0的下载连接在哪里?我安装的S32K3 RTD 4.4无法打开项目

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 12:27 PM
更新者: