1468218_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1468218_ja-JP

1468218_ja-JP

Android 11 OS 上の iMX8M Mini のバックライト制御

こんにちは、NXP チームの皆様、


Android 11 OS 上の iMX8M Mini に取り組んでいます。

LVDS ディスプレイのバックライト制御用に、pwm バックライト ドライバ (pwm-bl.c) をコードに統合しました。

バックライトは pwm ノード ( /sys/class/backlight/backlight_grp/brightness) から適切に制御されますが、 Android UI バックライト スライダー経由では制御できません。


カーネルの変更:

バックライト: backlight_grp {
互換性 = "pwm-backlight";
pwms = <&pwm3 0 50000>; /*デューティサイクル(ナノ秒)*/
enable-gpios = <&gpio1 0 GPIO_ACTIVE_HIGH>; /*LCD_SHUTDWN*/
明るさレベル = <0 4 8 16 32 64 128 255>;
デフォルトの明るさレベル = <7>;
ポストPWMオン遅延ms = <10>;
pwmオフ遅延ms = <10>;
ステータス = "正常";
};


init.rc の変更点:

setprop vendor.hw.backlight.dev "backlight_grp"
chown システム システム /sys/class/backlight/backlight_grp/brightness
chmod 0660 /sys/class/backlight/backlight_grp/明るさ


この問題の解決にご協力いただけませんか。


ありがとうございます

リティック


Androidグラフィックスとディスプレイi.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノRe: Backlight control on iMX8M Mini on Android 11 OS

何か変化はありますか?

私も同じ問題を抱えています

Re: Backlight control on iMX8M Mini on Android 11 OS

こんにちは。私も同じ問題を抱えています。問題は解決しましたか?



Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 09:14 AM
Updated by: