1463905_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1463905_ja-JP

1463905_ja-JP

LPC55S69に基づくMCU用の幅広い自動調整電力測定ソリューション

電力測定ボードには、8つのプログラマブル・ゲイン・アンプ(LTC6915)と2つのADCコンバータ(AD7175)をサポートする8つの測定チャンネルが含まれています。測定ボードは、サンプリング抵抗の両端の電圧降下を測定し、電圧降下がアンプによって処理された後、ADCに送信し、SPIを介して利用できるようにします。マイコンLPC55S69は、測定回路からデータを収集し、USB VCOMポートを介してホストコンピュータに送信します。MCUは、異なる電源回路を測定するときに、SPIによってプログラマブルゲインアンプのゲイン値を制御できます。

chao_liu_0-1653469947154.png

ホストコンピュータはUSB仮想シリアルポートを介して電力測定ボードに接続し、MCUはSPIによって測定ユニットを初期化および構成し、内部電流の測定と電圧の監視を開始します。MCUはゲインパラメータを調整し、SPIによって電流と電圧のデータをMCUに送信し、MCUはデータをホストコンピュータに送信して、仮想シリアルポートを介して処理および表示します。測定対象の回路の電圧降下は、まずプログラマブルアンプLTC6915で増幅され、同時にMCUがデータが異常でないかの状態を監視します。

chao_liu_1-1653470051280.png

R0はサンプリング抵抗、LTC6915は選択可能なプログラマブルアンプで、ゲインは14種類に設定でき、電流が変化するとPGAゲインパラメータが調整されます。ADC7175は24ビットの高精度ADCで、これは小電流測定のアプリケーションにより有利です。MCUが低電力モードを通常モードに切り替えると、LTC6915はSPIによってゲイン値を減少させます。

電力測定ボードは、2線式ケーブルによる簡単な接続方法を提供します。たとえば、MIMXRT1180EVKとMIMXRT1020EVKは電力測定ボードに接続されています。

chao_liu_2-1653470197069.png

USB仮想COMはデータ転送に使用され、PMT(電源管理ツール)または他のPCGUIによって表示され、測定電力データには電流、電圧、電力が含まれます。

添付ファイルには、より詳細な説明があります。

全般LPC55xxペリフェラル
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 09:01 AM
Updated by: