我有 S32G-VNP-RDB2 板和 S32 调试探头。
我尝试在版本到示例项目后进行调试。
但调试失败,错误代码如下(错误代码为 102)。
原因可能是什么?
嗨 ,
当我使用 S32 调试探针时,也出现了同样的问题。
1.电源正常
2.JTAG 原理图 ↓
3.SD选择 示意图尝试上拉和下拉
问题出在哪里?谢谢。
修复提示
打开或关闭 Windows 防火墙功能
检查代理服务器设置
更改 Windows 适配器设置
对 Windows PC 进行全面扫描
清除 Internet 浏览器 Cookies& 缓存
在 CMD 中清除 DNS 解析器缓存
此致,
雷切尔-戈麦斯
你好 Youngdae、
从您提供的有限信息中很难确定原因,不过,造成连接问题的一些常见原因如下:
1) S32 调试探头未通电。通常在使用以太网连接时,人们很容易忘记以太网不提供电源。
2) EVB 没有供电。有时需要更改跳线设置,更改跳线设置后应关闭板的电源,但是之后很容易忘记重新打开电源开关。需要注意的是,RDB2 板上的电源开关有 3 个位置,其中只有一个可以正确地为板供电,请检查您选择的开关位置是否正确。
3) JTAG 电缆未完全固定在 S32 调试探设备端或 EVB 端的连接器上。
4) 连接 JTAG 电缆和 S32 调试探测设备的探针尖端未完全固定在 S32 调试探测设备的连接器上。
5) 开发板设置为从 SD 卡启动,SD 卡装有 Linux 电路板支持包并安装到 SD 卡插槽中。Linux 电路板支持包可能会干扰 S32 调试探器与目标的通信。
6) S32 调试探针有特定的电压要求(在随附的 S32 调试探针用户指南中有具体说明)。如果使用的电源与 RDB2 套件中包含的电源不同,则 JTAG 线路上的电压可能不适合 S32 调试探针的使用。
我建议您尝试使用调试配置菜单中的 "测试连接 "按钮,以确认硬件设置和通信设置是否正确。这比仅使用 "调试 "按钮检查连接状态要快得多。
如果您确认了以上所有内容,但仍然无法正常工作,请与我们联系。
顺祝商祺!
Mike