1433674_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1433674_ja-JP

1433674_ja-JP

S32 Design Studioでconfigtoolを使用する

こんにちは、NXPさん


私は、S32 Design Studio の configtool を使用して、S32G274A チップ上のすべての通信と GPIO を構成しようとしています。


MCUが選択されていないと表示されます。


助けてくれませんか?


よろしくお願いいたします。

サングレ

Re: using configtool on S32 Design studio

RTD はどこで入手できますか?拡張機能リストにありません。

Re: using configtool on S32 Design studio

S32K144でも同じ問題が発生します。プロジェクトは作成、コンパイル、ロードされましたが、ConfigTool ではプロセッサ ターゲットが認識されません。

Re: using configtool on S32 Design studio

こんにちは、サングレさん。

S32DS (ver3.4 以降) を開き、S32DS アプリケーション プロジェクトを作成し、使用している適切なコアを選択し、各コアの SDKs (RTD) を追加します (M7 を使用している場合)。RTDがまだインストールされていない場合は、S32DSにもRTDをインストールしてください。

詳細なガイドについては、 S32G トレーニング ハブ (S32G2 技術概要)を参照してください。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 02:12 AM
更新者: