1406860_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1406860_ja-JP

1406860_ja-JP

Arduino用MPXV6115Vの使い方

MPXV6115Vを入手したばかりで、吸引装置の内部圧力を測定するために使おうとしています。Arduinoでこのセンサーを使う方法に関するリソースが見当たらないので、サンプルコードのリンクやこのセンサーの設定方法を教えていただける方はいらっしゃいますか?よろしくお願いします。

Re: Getting started with MPXV6115V for Arduino

こんにちは、ジェームズ。

このセンサーを Arduino ボードに接続するのは簡単です。

これは 5V、温度補償および校正済みの真空圧力センサーです。フルスケール出力( P1とP2の間に圧力差がない)は標準です。4.6Vで出力は1kPaあたり38.26mVです。Arduino の一般的な 5V 電源の 10 ビット ADC を考慮すると、各 ADC ステップは約 4.88mV (5V/1024) または 127.5Pa に相当します。

ピンには次のように番号が付けられています。

Capture.JPG

SO、Arduino 5V をセンサー ピン 2 に接続します。Arduino GND をセンサー ピン 3 に接続します。Arduino アナログ入力 (たとえば A0) をセンサー ピン 4 に接続します。

アナログ値を読み取り、シリアル モニターに書き込みます: http://arduino.cc/en/Tutorial/ReadAnalogVoltage

それが機能している場合は、実際の圧力を計算し始めることができます。

お役に立てれば幸いです。

よろしくお願いいたします。

トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 12:34 PM
更新者: