1397155_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1397155_ja-JP

1397155_ja-JP

S32 IDE を開くことができません。「JNI共有ライブラリのロードに失敗しました」
 

ChenBowen_2-1641885581529.pngChenBowen_3-1641885596806.png







Re: l can't open the S32 IDE. "Failed to load the JNI shared library"

こんにちは。私もこの問題に遭遇しましたが、すでに解決しました。これが私の解決策です:

1. s32ds.exe と同じフォルダにある s32ds.ini ファイルを編集します。

2. コンテンツの先頭に 2 行を追加します。

行1: "-vm"

2行目: "your_S32DS_install_path\S32DS_ARM_v2.2\jre\bin\client\jvm.dll"

3. これで、S32DS.exe を問題なく開くことができるはずです。

Re: l can't open the S32 IDE. "Failed to load the JNI shared library"

こんにちは@ChenBowen

この問題は、32 ビット Java と 64 ビット Java の違いによるものと思われます。S32 Design Studio for Power Architecture は、インストールに含まれている 32 ビット Java を使用します。ただし、PC には 64 ビット Java もインストールされています。何らかの理由で、S32 Design Studio は 64 ビット Java の使用を強制されていますが、これは S32 Design Studio が想定していない動作であり、このエラーが発生します。

可能であれば、64 ビット Java を一時的に削除してから、S32 Design Studio を実行してみてください。正常に起動すれば、これが原因であることがわかります。

よろしくお願いいたします。

Mike

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-22-2025 08:47 AM
更新者: