********************************************************************************
*詳細な説明:
*
※この例では、FlexPWMモジュールの使用例です。
* Submodule0は、独立したPWMA信号とPWMB信号を生成するように設定されています
* PWMXはキャプチャー機能の入力として使用されます。
※キャプチャロジックは、ワンショットモードで1つの立ち上がりエッジと1つの立ち下がりエッジをキャプチャするように設定されています。
*したがって、エッジの配置を確認し、生成されたデューティサイクルを計算できます。
*
* ------------------------------------------------------------------------------
* テストHW:DEVKIT-MPC5744P rev.D
※マスクセット:1N16P
※対象:FLASH
* Fsys:200 MHz PLL1
*デバッガ:ラウターバッハ
*
* * EVB接続:
*
・J1.3 - D[9] ..FlexPWM X[0]入力
※J1.5 - A[11] ..FlexPWM A[0]出力
※J1.7 - A[10] ..FlexPWM B[0]出力
*
*
* 生成されたパルスを測定するには、X[0]入力をA[0]またはB[0]出力に接続します。
*
********************************************************************************