1365251_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1365251_ja-JP

1365251_ja-JP

MCU-LINKが動作しません

こんにちは、

新しいPC(Windows 10ノートPC)でMCU-LINKを使おうとしているのですが、残念ながらあまりうまくいっていません!

mcuxpressoをインストールして、MCU-LINKをUSBポートに差し込むと、例の挙動のような音がしますが、mcuxpressoはプローブを認識できず、Windowsのデバイスマネージャーでは「USBコンポジットデバイス」の横に黄色い警告三角形があり、デバイスステータスに「このデバイスは起動できません(コード10)」というメッセージが表示されます。API を完了するためのシステム リソースが不足しています。

また、NXPのウェブサイトからWindows 10用のMCU-LINKドライバーインストーラーを手動でダウンロードしてみましたが、それでも成功しませんでした。

何かアドバイスをいただけますか?これは比較的新しいノートPCなので、リソース不足はないと思います。

どうもありがとうございました

-ニック


Re: MCU-LINK not working

こんにちは、

私も全く同じ問題に直面しました。

ちょうど解けたので、役に立てればと思います。私は以下のことをしました。

C:\nxp\LinkServer_26.6.137\MCU-LINK_installer\scriptsへ移動します「program_CMSIS」をクリックし、コマンドパネルの指示に従います(つまり、MCUリンクのショートジャンパーJ3 -> USB経由でMCUリンクに接続 -スペースバーを押す>)。

(それ以外の場合は、「CMSIS」と書くか、Windowsの検索バーで「Program MCU-Link CMSIS-DAP」を検索して直接ファイルを探すこともできます。)

これを実行すると、デバイスマネージャーで警告なしにデバイスが正しく認識され、ボードのデバッグも正常にできました。


関連があるのか、あるいは動作に役立ったのか(必須ではないかもしれませんが)、mcu-linkのファームウェアアップデートを行う前に、私は以下のことをしました:

1- 「Windows Security」 -> 「App & ブラウザ コントロール」 -> Smart App Control 設定 ->オフになりましたか?

2- LinkServerインストーラーを再インストールしました。nxpのウェブサイトの「LinkServer for マイクロコントローラ」で見つかります。

また、ファームウェアのアップデート後:

1- mcUspresso IDEを「管理者として実行」で開き、プロジェクトエクスプローラーでプロジェクトフォルダを開き、下部のフォルダ「(*project_name*)_ LinkServer Debug.launch」を削除しました。コードをデバッグする前に。


これは私の場合うまくいった方法です。誰かの役に立てば幸いです。

カンザス州より、よろしくお願いいたします。

Re: MCU-LINK not working

こんにちは、私もMCU-Linkを使っていますが、ノートPCのポートに直接接続すると問題なく動作しています。しかしUSBハブを使って、そのUSBハブ経由でMCU -Linkを接続すると、デバグがうまくいかずエラーが出ます。どうすればこれを克服すればいいですか?ノートPCにはポートが1つしかないので、ハブ経由で使う必要があります


Re: MCU-LINK not working

他に二つの代替案が思い浮かびます。

一つは、アンチウイルスがMCU-LINKを脅威として検知していないか確認し、念のため無効化することです。

2つ目は、別のコンピューターで試してみることです。もし問題が別のマシンでも続くなら、MCU-LINKに関連している可能性があると考えられます。そうでなければ、問題はOSかケーブルに関係している可能性が最も高いと思います。

これがお役に立てば幸いです。

Re: MCU-LINK not working

@EdwinHz さん、ありがとうございます。

はい、その場所からドライバをダウンロードしました。

USBハブは使用していません。直接接続です。

別のUSBケーブルを試してみますが、可能性は低いようです。

他に何かご提案があれば教えてください。ありがとう!

 

Re: MCU-LINK not working

こんにちは、 @nickwallis さん。

手動でインストールしたドライバは、MCU-Link Debug Probeのウェブサイトの下部にある「MCU-Link installer for Windows 10」ソフトウェアから来たものですか?もしそうでなければ、このインストーラーを使ってドライバを再インストールすることをお勧めします。

MCU-LINKへの接続を確認してください。USBハブに接続しているなら、直接マシンに接続してみてください。別のUSBケーブルも試してみてください。


よろしくお願いいたします。

エドウィン。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
yesterday
Updated by: