1361445_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1361445_ja-JP

1361445_ja-JP

S32DS PA V2.1のインストールに失敗しました

こんにちは、チームの皆さん

今日、私のコンピューターにインストールされている S32DS PA V2.1 が正常に起動せず、起動後数秒で自動的に終了することがわかりました。別のワークスペースを設定してみても同じです。SOアンインストールして再インストールしようとしましたが、アクティベーション コードを入力してから数秒後にインストール プログラムがロールバックしてしまいます。別のコンピューターに正常にインストールできるSO、アクティベーション コードは問題ないと思われます。

これを解決する方法を誰か知っていますか?

インストール ログ ファイルには以下のエラーが表示されます。

.....

まとめ
-------

インストール: 失敗しました。

62 成功
24の警告
1 致命的ではないエラー
1 致命的なエラー

.....

S32 Design Studio for Power Architecture バージョン 2.1 (すべてのアンインストーラー コンポーネントをインストール)
ステータス: エラー
追加情報: エラー - LaunchAnywhere コンポーネントの書き込みエラー (アクセス拒否)

.....

RepositoryManager: フォールバック リポジトリの場所を試行しています...
#
# VM をインストールしています: d:\NXP\S32DS_Power_v2.1\jre
#
システムの一時ディレクトリ = C:\Users\shinlitaike08\AppData\Local\Temp
==== ライセンス サービスのインストール ログの開始: ====

==== ライセンスサービスのインストールログ終了。====
==== ライセンスアクティベーションログ開始: ====
#
# Java ランタイム環境によって致命的なエラーが検出されました:
#
# EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) pc=0x611a8c19、pid=3644、tid=0x00001db0
#
# JRE バージョン: Java(TM) SE ランタイム環境 (8.0_202-b08) (ビルド 1.8.0_202-b08)
# Java VM: Java HotSpot(TM) クライアント VM (25.202-b08 混合モード windows-x86)
# 問題のあるフレーム:
# C [cll_app.dll+0x18c19]
#
# コアダンプの書き込みに失敗しました。Windowsのクライアントバージョンでは、ミニダンプはデフォルトで有効になっていません。
#

Re: S32DS PA V2.1 install failed
  • ファイルの権限を確認してください:
    ユーザー アカウントに、インストール ディレクトリと一時フォルダーに対する完全な読み取り/書き込み権限があることを確認します。
    • インストール ディレクトリ (例: C:\NXP\S32DS_Power_v2.1) を右クリックし、セキュリティ設定を確認します。
    • ユーザー アカウントに「フル コントロール」権限があることを確認します。
Re: S32DS PA V2.1 install failed

私にとっては解決策を見つけましたが、それはインストール フォルダーの権限に関連していました。インストールフォルダに適切な権限を与えたら、プログラムをインストールすることができました。

Re: S32DS PA V2.1 install failed

はい、やりました。

Re: S32DS PA V2.1 install failed

こんにちは、

インストーラーを管理者として実行していることをCAN確認できますか?

Stan

Re: S32DS PA V2.1 install failed

こんにちは、私も同じ問題を抱えています。
取得したログを添付します。

Re: S32DS PA V2.1 install failed

こんにちは、

S32 Design Studio for PA をもう一度インストールしてみませんか。

既存のアクティベーションコードを使用してください。ライセンスを延長しました。

それでも問題が解決しない場合は、お知らせください。

Stan

Re: S32DS PA V2.1 install failed解決しましたか?Re: S32DS PA V2.1 install failed

こんにちは、

あなたの投稿を正しいボックスに移動しました。

よろしくお願いいたします。

ピーター

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 11:55 PM
更新者: