1354159_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1354159_ja-JP

1354159_ja-JP

FlexSPIドライバの設計

FlexSPIコントローラは、マイクロコントローラグループの新しいIPであり、将来のすべてのSoCでQSPIに取って代わるものです。

FlexSPIはQSPIのスーパーセットで、QSPIよりも優れています。FlexSPIとQSPIの機能セットのほとんどは同じですが、IO信号幅、コマンドセット、デフォルトのLUTプログラミング、およびHyperflashサポートに関しては若干の違いがあります。

FlexSPIにはAHBおよびIPバスインターフェイスがあります。AHB 64ビットインターフェースは主にフラッシュのREADおよびWRITE操作に使用されますが、IPは32ビットインターフェースであり、READ、WRITE、STATUS CHECK、GET PARAMSなど、すべてのフラッシュ操作をサポートします。

FlexSPIはLUTにさまざまなコマンドをプログラムし、これらのコマンドシーケンスはAHB/IPバスのREAD/WRITE操作を実行するときにトリガーされます。

このドキュメントでは、FlexSPIコントローラ、FlexSPIシリアルNORドライバの実装、およびFlexSPIシリアルNANDドライバの実装について説明します。

1. FlexSPIコントローラの紹介

1.1 FlexSPI接続

1.2 FlexSPIコマンドインターフェース

1.3 FlexSPIルックアップ・テーブル (LUT)

1.4 FlexSPI コマンドセット(プログラマブル・シーケンス・エンジン)


2. FlexSPIシリアルNORドライバーの実装

3. FlexSPIシリアルNANDドライバの実装

 

 

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 03:48 AM
Updated by: