你好
我们安装了一个启用了安全启动和 CAAM 支持的 iMX6 板,还使用 CAAM 和安全密钥(标记密钥)配置了文件系统加密。
现在,我们还想在 openssl (AES) 中使用标记密钥。我们使用 cryptodev 将 CAAM 配置为 openssl 引擎。然而,只有非标记密钥算法(例如aes-256-密码块链接(CBC)) 在 openssl 中可用。
如何告诉 openssl 有关标记密钥算法的信息?
我找到了这篇关于如何使用 openssl 的黑钥匙进行非对称加密操作的文档,但 AES 是否也有类似的操作(例如:...aes-256-密码块链接(CBC)-tk)?
谢谢,
Tobias
能否提供 -tk 解决方案的路径?
谢谢
在过去的一年中,这一点是否得到了重视? 解决的办法是什么?
你好@igorpadykov,
我也想使用黑钥匙的 AES openssl。
请问我还能得到程序和补丁吗?
注意:我在 imx8MP 上使用 5.15.52 电路板支持包。
致以最诚挚的问候,
Fabien
程序和验证贴片已通过邮件发送。
-----------------------
问候
igor
你好,伊戈尔、
这是我们正在使用的电路板支持包:https://github.com/varigit/variscite-bsp-platform/tree/dunfell
我不确定团队所说的"代码或补丁在我们这边重现是什么意思" ,但我想做类似的事情
openssl enc-e-en gine cryptodev-in 纯文件输出加密 文件 aes-256-密码块链接\\(CBC\\)-tk-K blackkey
通过 CAAM(例如使用 cryptodev)使用所提供的黑钥(注意密码中的 -tk,显然 openssl 并不知道)加密纯文件。
这不是开箱即用的,如果能知道缺失了什么,那就太酷了。
托比亚斯
你好,托比亚斯
从团队:
----------------------
请告诉我你的电路板支持包 版本。我认为这需要通过添加一些自定义代码来链接标记的密钥转换。无法自主选择。请分享测试代码或补丁,以便在我方进行重现。
----------------------
问候
igor