1312569_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1312569_ja-JP

1312569_ja-JP

FreeMASTER 3.0 - インストールガイド

USL: https://community.nxp.com/docs/DOC-345079

iulianstanAdrianが作成したドキュメント

yangyu_0-1627040005876.jpegyangyu_0-1627040005876.jpeg

この記事では、FreeMASTER 3.0のインストール手順を説明します。インストールパッケージは、FreeMASTERダウンロードページhttps://www.nxp.com/webapp/Download?colCode=FMASTERSW30&location=null )から入手できます。


インストールパッケージの内容

ターゲット OS プラットフォームに応じて、次のいずれかのオプションを選択できます。

Windowsパッケージには、 FreeMASTERデスクトップアプリケーション、 FreeMASTER Liteサービス(いずれも32ビット)が含まれています。    これは自己完結型であり、クリーンなコンピューターにインストールするための前提条件は必要ありません。       優れた。


Linuxパッケージには、 FreeMASTER Liteサービスの64ビット版のみが含まれています。インストールファイルをダウンロードしたら、    実行権限を追加しました。ターミナルで任意の実行ファイルとして実行します。

              – Sudo chmod +x FreeMASTER3.0.bin

– ./FreeMASTER3.0.bin


インストール


インストール中に、コンポーネント選択ウィンドウが表示されます( Linuxでは、 FreeMASTER Liteというオプションが1つだけあります)。


yangyu_1-1627040005913.pngyangyu_1-1627040005913.png

FreeMASTER Lite にはアクティベーション コードが必要です。このコードは、ウィンドウの下部にあるリンク ( https://www.nxp.com/webapp/swlicensing/sso/downloadSoftware.sp?catid=FreeMASTER_Lite_1.0.R ) (上記参照) をクリックすると無料で取得できます。


リンクにアクセスすると、アクティベーションコードが記載されたメールが届きます。少し時間がかかる場合がありますので、ブラウザオプションを使用して製品ページにアクセスしてください。


yangyu_2-1627040005951.pngyangyu_2-1627040005951.png

アクティベーションコードは「ライセンスキー」タブで確認できます。コンポーネントのインストール時にキーの入力が必要になります。


yangyu_3-1627040006013.pngyangyu_3-1627040006013.png

アクティベーションを入力すると、インストール プロセスが再開されます。


yangyu_4-1627040006042.pngyangyu_4-1627040006042.png

FreeMASTER 3.0が、お使いのマシンの選択したインストール ディレクトリに正常にインストールされました (上記の最後のウィンドウにも表示されます)。


yangyu_5-1627040006054.pngyangyu_5-1627040006054.png

FreeMASTERとFreeMASTER Liteは、作成したショートカットを使用するか、インストールフォルダから実行ファイルを直接実行して起動できます。

フリーマスター - フリーマスター 3.0\フリーマスター\pcmaster.eve


yangyu_6-1627040006188.pngyangyu_6-1627040006188.png

詳細については、以下のショートカットまたはFreeMASTER 3.0\FreeMASTER\\doc\pcm_um.pdfから直接ユーザー ガイドにアクセスしてください。

FreeMASTER Lite - FreeMASTER 3.0\FreeMASTER Lite\node.exe


yangyu_7-1627040006192.pngyangyu_7-1627040006192.png

実行ファイルを実行すると、システムのデフォルトのウェブブラウザでユーザーガイドが自動的に開きます(開いていない場合は、 http://localhost:8090/にアクセスしてください)。ツールを実行せずに、FreeMASTER 3.0\FreeMASTER Lite\html\index.htmlファイルを開くことでアクセスすることもできます。


yangyu_8-1627040006347.pngyangyu_8-1627040006347.png

楽しむ!

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 10:03 AM
Updated by: