1300041_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1300041_ja-JP

1300041_ja-JP

NTM88 フラッシュ アドレス 0xfd40~0xfdff はプログラムできません。

こんにちは。TPMS プロジェクトに NTM88 を使用しました。現在、0xfd40〜0xfdff の間のアドレスにデータをプログラムできません。それらがフォームパラメータであることを知っていたので、バックアップしました。それらは 0xfd40 ~ 0xfdff の間の 0xBA です。そして0xffb0~fff7は0xffです。0xffb8 ~0xffbf は 0xba、0xba、0xba、0xba、0xba、0xff、0xba、0x82 です。0xfd40〜0xfdffのアドレスにパラメータを書き換えるにはどうすればいいですか?

Re: NTM88 flash address 0xfd40~0xfdff cannot be programmed.

こんにちは、テッド。

トリム係数は 0xFD40 〜 0xFDFF の間でプログラムされることに注意してください (詳細については、 AN12524を参照してください)。

Capture.JPG

トリム係数は各デバイスに固有であり、消去または上書きしてはなりません。そうしないと、センサーの測定値が範囲外になります。

CodeWarrior では、NTM88_LIB パッチにより、CW プログラミング ツールがこれらの係数を消去できないようになっています。そのため、s19 ファイルで参照されている場合でも、CW によってこれらの係数が消去されたり上書きされたりすることはありません。

よろしくお願いいたします。

トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 08:25 AM
更新者: