1296850_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1296850_ja-JP

1296850_ja-JP

例MPC5748G FlexCAN FD TX/RX S32DS2.1

********************************************************************************
詳細な説明:

CAN FD メッセージの有無にかかわらず、CAN FD メッセージを送受信するように FlexCAN_0 を設定します。
データフェーズのビットレート切り替え。
 アービトレーションフェーズ中のボーレートは500kbpsに設定され、データフェーズは2Mpbsです。

 手記!終端抵抗(120Ω)はトランシーバー出力に配置する必要があります

------------------------------------------------------------------------------
テストHW:DEVKIT-MPC5748G revD1
マスクセット:0N78S
対象:フラッシュ
Fsys:160MHz PLL

********************************************************************************
改訂履歴:
1.0 Jun-21-2021 Petr Stancik 初期バージョン

*******************************************************************************/

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎01-05-2026 07:35 AM
Updated by: