1275453_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1275453_ja-JP

1275453_ja-JP

レベル測定用MP3V5004DPアプリケーション

私たちは、圧力センサーをタンク内の水位測定という本来の用途に正確に使用しています。タンクの高さは約 15cm で、センサーは約 1mm の精度で正常に動作します (アプリケーションに必要な精度よりも高いです)。私たちは、「洗濯機」のアプリケーションノートのような配置を使用し、上からタンク内にディップチューブを設置しました。開口部は底から約1.5~2mmの位置にしています(正確なレベルはソフトウェアで調整されます)

しかし、問題があります。チューブ内に液体が入ると、明らかに測定結果が間違ってしまいます。液体中に直接入れられたセンサーからの 4 ~ 2.7 mm の PU フレキシブル チューブは、毛細管現象または熱膨張によりすぐに水を「吸い込む」ため、フィッティングを使用して、最終の浸漬セクションでは 8 ~ 6 mm の PA チューブを使用します。ほとんど問題なく動作しますが、時々、大きな滴が開口部に付着したままになり、振るまで(または蒸発するまで)測定が狂ってしまいます。

正しく動作させるためのコツはありますか?

圧力センサRe: MP3V5004DP application for level measurement

PTFE チューブが届きつつありますが、私たちはシリコン (コーヒーメーカーで使用されているもの) を試してみましたが、すでにずっと良い結果が出ています。ご提案ありがとうございます

Re: MP3V5004DP application for level measurement

親愛なるロレンツォへ

おそらく、内面が何らかの疎水性材料でできたチューブが解決策となるでしょう。たとえば、使用しているのと同じサイズのチューブで、内面がテフロン (ポリテトラフルオロエチレン) のものを使用するとよいでしょう。

このビデオは興味深いかもしれません: https://www.youtube.com/watch?v=sPoTJ0GCkHU

疎水性の内面を持つチューブを製造しているドイツの会社を見つけました。こちらのリンクをご覧ください。

敬具、

ヨゼフ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-04-2026 09:55 AM
Updated by: