1237759_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1237759_zh-CN

1237759_zh-CN

替代 LPC1768 系列的推荐微控制器系列是什么?

您好,

请就 LPC17xx 系列的精确引脚对引脚替换提出建议。

我有现有的设计,修改硬件是个问题,但我有很多使用 LPC2148 外围设备(UART、I2C、计时器等)的代码(很多),哪个新系列与外设软件兼容?

建议用于新设计的哪个系列具有大致相当的能力(内存大小、速度、外设等)?

Re: What is the recommended microcontroller series that replaces the LPC1768 series?

我也有同样的问题,而且现在已经过去快 5 年了。

新设计应该使用哪个系列的微控制器?

Re: What is the recommended microcontroller series that replaces the LPC1768 series?

HI

LPC1768 是 LPC2368 的替代品。而 LPC1769 则是 LPC1768 的替代品。唯一不同的是最大时钟频率(120Mhz)。内存较少的替代品是LPC1766。LPC4078是更换LPC176x的选项。(http://www.nxp.com/products/microcontrollers/core/cortex_m4_m4f/LPC4078FBD100.html)
请注意,LPC4078 的版本时间为 2013 年,寿命为 15 年。

我们的建议是 LPC546xx 或 LPC540xx MCU 系列,基于 220MHz 的 Cortex M4 内核(带有可选的辅助 Cortex M0+ 内核)、类似的外围设备、高达 512KB 的...

LPC546xx 和 LPC540xx 不是 LPC17xx 的引脚对引脚替代品


祝您愉快

张俊

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-21-2025 06:34 PM
更新者: