1237759_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1237759_ja-JP

1237759_ja-JP

LPC1768 シリーズに代わる推奨マイクロコントローラ シリーズは何ですか?

こんにちは、

LPC17xx シリーズの正確なピン交換を提案していただける方はいらっしゃいますか。

既存のデザインがあり、ハードウェアの変更が問題ですが、LPC2148 ペリフェラル (UART、I2C、タイマーなど) を使用するコードが大量 (トン単位) あります。どの新しいファミリがペリフェラルソフトウェアと互換性がありますか?

新しいデザインに推奨されるシリーズのうち、ほぼ同等の機能 (メモリ サイズ、速度、ペリフェラルなど) を備えているのはどれですか。

Re: What is the recommended microcontroller series that replaces the LPC1768 series?

私も同じ疑問を抱いています。もう5年近く経っているのに、そう思っています。

新しいデザインに使用するマイクロコントローラのシリーズはどれを検討すればよいでしょうか?

Re: What is the recommended microcontroller series that replaces the LPC1768 series?

ハイ

LPC1768 は LPC2368 の代替品です。LPC1769 は LPC1768 の代替品です。唯一の違いは最大クロック周波数(120Mhz)です。メモリが少ない代替品としては LPC1766 があります。LPC4078 は LPC176x の代替品として選択肢となります。( http://www.nxp.com/products/microcontrollers/core/cortex_m4_m4f/LPC4078FBD100.html )
なお、LPC4078 の発売時期は 2013 年で、寿命は 15 年です。

弊社の推奨は、220MHzのCortex M4コア(オプションでセカンダリCortex M0+コア搭載)をベースにしたLPC546xxまたはLPC540xx MCUシリーズ、同様のペリフェラル、最大512KBのフラッシュ、最大200KBのRAMです。詳細については、次のリンクをご覧ください: https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-based-processors-and-mcus/lpc-corte... :MC_1414576688124

LPC546xxとLPC540xxはLPC17xxのピン互換品ではありません


良い1日を、

ジャン・ジュン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-21-2025 06:34 PM
Updated by: