1209502_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1209502_ja-JP

1209502_ja-JP

MPX2102は防水ですか?

こんにちは、NXP チームの皆様、

私たちはガスの圧力をテストするために使用される圧力センサを選択しており、MPX2102 が適しています。ガスは口から吐き出されるため、蒸気が含まれている可能性があります。だから私は知りたい

MPX2102は防水性もサポートできます。さもないと 。他にお勧めの NXP 防水圧力センサはありますか。ありがとうございます!

Re: Is MPX2102 waterproof

こんにちは、トロイソンさん。


はい、これらのシリーズは高湿度の条件でもより確実に動作します。


よろしくお願いいたします。

トーマス

Re: Is MPX2102 waterproof

こんにちは、トーマスさん。

多大なるサポートをいただきまして誠にありがとうございます。MPXAZ、MPXHZ、MPVZシリーズのセンサーは高湿度のガスにも対応できると思いますか?ありがとうございます!

Re: Is MPX2102 waterproof

こんにちは、トロイソンさん。


MPX2102 は、水蒸気分子への暴露に耐えられないとされているデフォルトのフルオロシリコーン ゲルのみで使用できます。

耐媒体性ゲルが改良された別のタイプ(MPXAZ、MPXHZ、MPVZ シリーズ)を検討することをお勧めします。 

詳細については、 AN3728を参照してください。


よろしくお願いいたします。

トーマス

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-04-2026 11:32 AM
更新者: