1184121_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

1184121_ja-JP

1184121_ja-JP

S32 Design Studio for S32 Platform 3.3 を使用した実行中のターゲットへの接続 (アタッチ)

一般的なデバッグセッションは、コードをFlashにダウンロードし、main()以降でデバッグすることから始まります。ただし、すでに実行中のシステムを探索するには、コードの実行に影響を与えることなく、ターゲットMCUにデバッグ接続(アタッチ)を行うことができます(少なくとも、ユーザーがMCUの停止を選択するまでは)。

 

注: 実行中のターゲットのソース レベルのデバッグは、アタッチするプロジェクトのソースがターゲットで実行されているバイナリ コードと完全に一致する場合にのみ可能です。

 

ツールバーの [(Debug As)] ボタンをクリックし、ドロップダウン メニューから [Debug Configurations ] をクリックします。

Debug Configurations.png

[デバッグ構成] ダイアログ ボックスの左側のウィンドウで、プロジェクト設定で指定されたデバッグ インターフェイスを展開し、必要な起動構成をクリックします。

左側のウィンドウで構成をクリックすると、構成設定がタブにグループ化されて右側のウィンドウに表示されます。

Attach to Running Target PEMicro.png

PEmicro(ピーマイクロ)
[スタートアップ] タブを選択し、次のように [実行中のターゲットにアタッチ] チェック ボックスを設定します。
デバッグ接続が確立されると、ターゲットは一時停止するまで実行を続けます。


セガーJリンク
[デバッガー] タブを選択し、次のように [実行中のターゲットに接続] チェック ボックスを設定します。
残念ながら、この機能は現在サポートされていません。

Connect to running target J-Link.png

デバッグ | フラッシュプログラミングEclipse IDEの使用と設定
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎11-19-2025 03:36 AM
Updated by: