1130716_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1130716_ja-JP

1130716_ja-JP

S08RN60マイコンを使用して、タッチ電極を備えたDCモータを制御します。<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

このサンプル・アプリケーションは、DCモータのイネーブル、速度、および方向を制御するためのタッチ・センシング電極を実装しています。RN60は、速度のパーセンテージを示すために、8つの多重化された7セグメントディスプレイも制御しています。

このコードは、CodeWarrior for Microcontrollers v10.6およびProcessor Expert 10.3 for the Freescale HCS08シリーズ・マイクロコントローラで生成およびコンパイルされました。

全般Re:タッチ電極を備えたDCモータを制御するためのS08RN60 MCUの使用。<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

CodeWarrior v10.6プロジェクトは、次のリンクから入手できます。
S08RN60マイコンを使用して、タッチ電極を備えたDCモータを制御します。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-20-2025 03:44 AM
更新者: