1129504_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

1129504_zh-CN

1129504_zh-CN

Wifi 连接问题!<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />

大家好 !


我发现一个问题,Wiif连接问题。当我连接WiFi热点时,报了一个警告!


   

<4>RTL871X:关联成功

<4>------------[ 从此处剪开 ]------------

<4>警告:在 net/wireless/sme.c:482 __cfg80211_connect_result+0x2f4/0x32c()

<4>链接模块:8188eu

<4>[] (unwind_backtrace+0x0/0x138) 来自 [] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64)

<4>[] (warn_slowpath_common+0x4c/0x64) 来自 [] (warn_slowpath_null+0x1c/0x24)

<4>UpdateHalRAMask8188EUsb => mac_id:0,网络类型:0x0b,掩码:0x000fffff

<4> ==> rssi_level:0,rate_bitmap:0x000ff015

<4>[] (warn_slowpath_null+0x1c/0x24) 来自 [] (__cfg80211_connect_result+0x2f4/0x32c)

<4>[] (__cfg80211_connect_result+0x2f4/0x32c) 来自 [] (cfg80211_process_rdev_events+0x1e0/0x204)

<4>[] (cfg80211_process_rdev_events+0x1e0/0x204) 来自 [] (cfg80211_event_work+0x24/0x54)

<4>[] (cfg80211_event_work+0x24/0x54) 来自 [] (process_one_work+0x12c/0x494)

<4>[] (process_one_work+0x12c/0x494) 来自 [] (worker_thread+0x170/0x3cc)

<4>[] (worker_thread+0x170/0x3cc) 来自 [] (kthread+0x80/0x88)

<4>[] (kthread+0x80/0x88) 来自 [] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)

<4>---[结束跟踪 14efbc2d6eba2439]---



     


本文件是根据以下讨论生成的:

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎11-19-2025 04:20 AM
更新者: