ネットワークセキュリティ(プロキシなど)のために、会社のネットワークを使用してアプリケーションをフラッシュすることは容易ではないことがよくあります。このチュートリアルでは、SDカードリーダーと簡単な標準Linuxコマンドのみを使用して、SDカードでLinuxアプリケーションをフラッシュする方法を説明します。
Linuxアプリケーションは、次の3つの部分に分かれています。
この3つの部分を順番に点滅させます
SDカードリーダーで、黄色の部分を点滅させます。で[...]/ltib/rootfs/boot/ フォルダ
$ sudo dd if=u-boot.bin of=/dev/sdb bs=512 skip=2 seek=2 &&; sudo sync
SDカードリーダーで、緑色の部分を点滅させます。1MB=1048576B -> カーネル オフセットであることに注意してください。
$ sudo dd if=uImage of=/dev/sdb bs=1048576 seek=1 && sudo sync
カーネルを起動するには、U-bootを設定する必要があります。
115kbps、8ビット、1ストップ、パリティなし
| DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 | DS5 | DS7 | DS8 | DS9 | DS10 | |
| SD / MMCカードからの起動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BBG U-Boot > printenv
環境変数を印刷するには
BBG U-Boot > setenv bootcmd_mmc 'run bootargs_base bootargs_mmc;mmc read 0 ${loadaddr} 0x800 0x1800;bootm' 「0x1800」はカーネルのサイズです。uImageカーネルファイル(0x1800x512Byte = 3MB)よりも大きくなければなりません
i.MX51 EVK上のLTIB1007のu-bootのスクリプト(ハイパーターミナルにコピー/貼り付け):
setenv bootcmd_mmc 'bootargs_base bootargs_mmcを実行します。MMCは0 ${loadaddr} 800 1800を読み取ります。bootm'
setenv bootargs_mmc 'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw init=/init' setenv bootargs_base'
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 di1_primary console=tty1'
setenv bootcmd 'bootcmd_mmcを実行します'
saveenv
i.MX53 EVK上のLTIB1007のu-bootのスクリプト(ハイパーターミナルにコピー/貼り付け):
setenv bootcmd_mmc 'bootargs_base bootargs_mmcを実行します。MMCは0 ${loadaddr} 800 1800を読み取ります。bootm'
setenv bootargs_mmc 'setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw init=/init'
setenv bootargs_base 'setenv bootargs console=ttymxc0,115200 di0_primary console=tty1'
setenv bootcmd 'bootcmd_mmcを実行します'
saveenv
BBG Uブート > printenv
ブート遅延=3
ボーレート=115200
loadaddr=0x90800000
netdev=eth0
ethprime=FEC0
uboot_addr=0xa0000000
uboot=u-boot.bin
kernel=uImageの
bootargs_nfs=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/nfs ip=dhcp nfsroot=${serveri
p}:${nfsroot},v3,tcp
bootcmd_net=run bootargs_base bootargs_nfs;tftpboot ${loadaddr} ${kernel};ブート
m
load_uboot=tftpboot の ${loadaddr} ${uboot}
ethact=FEC0
bootargs=console=ttymxc0,115200 di1_primary root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw init
=/init
bootcmd_mmc=実行bootargs_base bootargs_mmc;MMC読み取り0 ${loadaddr} 800 1800;ボー
オーティメット
bootargs_mmc=setenv bootargs ${bootargs} root=/dev/mmcblk0p1 rootwait rw init=/i
ニット
bootargs_base=setenv bootargs console=ttymxc0,115200 di1_primary
bootcmd=実行bootcmd_mmc
stdin=シリアル
stdout=シリアル
stderr=serial
環境サイズ: 748/131068バイト
BBG Uブーツ>
SDカードリーダーを使用して、ext3パーティションを作成します。グラフィカルなパーティションマネージャーツールである gparted を使用することができます。ローンチgparted:
$ sudo gparted
新しい ext3 パーティションを 20MB のオフセットで作成します。
LTIBによって生成されたrootfsフォルダをコピーするには、シェルに次のように入力します。
$ sudo cp -r /[…]/ltib/rootfs/* /media/FreescaleSD/ && sudo sync
SDをスロットスロットに入れ、アプリケーションを起動します。パスワードは root です。